This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Yocto Build 与 SDK 软件包

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655549/linux-am5728-yocto-build-vs-sdk-package

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好!

我们计划在新设计中使用 AM35x。

根据 TI 网页中的文档、我发现有2种替代方案:

1.使用 Yocto/OE 构建

2.使用为每个电路板提供的 SDK:

是否有任何关于这两种备选方案的建议,我是说 哪一种是首选的?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这完全是开发人员的选择。 TI 提供了这两种选择、并且都在该论坛上得到了支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    我知道。
    我相信 Yocto/OE 替代方案将导致更新的内核版本,对吧?  这听起来是一个很好的优势。

    然而、我在 TI 的 wiki 中找不到内核版本、是否指定了该版本?

    谢谢、
    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于内核版本、您应该注意 Yocto。 我们仅支持已在 Processor SDK 软件包中正式发布的内核。 您将在 SDK 下载页面 上找到最新版本:www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以检查 SDK 中的内核版本(例如、SDK 04.02.00.09使用4.9.59的补丁)。 您可以克隆存档、创建标签或分支、并在此内核版本中拥有自己的配方点。 那么您处于同一级别。