This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:在 DM3730 Mini8510处理器卡中使用编解码器引擎

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655269/linux-dm3730-using-codec-engine-in-dm3730-mini8510-processor-card

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

大家好

我一直在使用 TI 的 DSP。 我想将 DM3730与 Mini8510 处理器卡配合使用。
我想将 DSP 用作 ARM 的协处理器。 我有点困惑。 我想、我必须使用编解码器引擎。
我能否仅在主机 Linux PC 中安装编解码器引擎并为目标板生成可执行文件?
或者我也必须在目标板中安装编解码器引擎?

您能解释一下我需要在主机 Linux 和目标板中安装什么软件吗?

提前感谢您   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您应该在主机 Linux PC 上下载编解码器引擎、并在目标板上下载闪存二进制文件。
    有关如何安装和使用编解码器引擎的详细信息,请访问:
    processors.wiki.ti.com/.../Codec_Engine

    BR
    Tsvetolin Shulev