This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3MV:MMIC (awr1243p) MCSPI#39;s 通信不能正常运行。

Guru**** 2867940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655516/ccs-tda3mv-mmic-awr1243p-mcspi-s-communication-does-not-operate-normally

器件型号:TDA3MV

工具/软件:Code Composer Studio

情况:

我不会收到有关使用 TDA 3xx 的 BSP_ar12xxRadarDeviceOn ()完成 MMIC 初始化的通知、并且它超时。

更改:
将 MCSPI 中断引脚配置从 GPIO 3 _ 21更改为 GPIO 2 _ 9。
更改正常工作之前。

问题内容:
我听说在更改中断引脚时有必要更改 Xbar 设置。 如果您需要更改、如何更改?
此外、如果有其他原因、我还应该怎么做?

请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您更改引脚时、中断源会发生变化。
    因此、您应该将 GPIO3_IRQ_x 更改为 GPIO2_IRQ_x
    应在 XBARConnect API 调用中进行此更改。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    假设您在 Processor SDK Radar 3.x 上、则可以在文件 pdk_xx_xx_xx_xx_xx\packages/ti\drv\v\vps\src\boards\src\bsp_boardTda3xx.c 中的函数 bsp_boardTda3xxRadarInit 中更新焊盘配置

    您应该首先检查是否能够接收到主机中断。 您可以在 bsp_ar12xxGpioIsr 放置一个断点。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改输入参数时、将在 PDK 的 AWR12xx 驱动程序中处理 Xbar 配置。

    请参阅函数 bsp_ar12xxGpioIntrRegisterCb。

    谢谢、此致、
    Piyali