This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:如何控制复合视频信号?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662951/tda3mv-how-to-control-composite-video-signal

器件型号:TDA3MV

我想控制复合视频信号。   

首次硬件调优

我更改 CV_RSET 和 CV_VFGresister 值。   

 #默认值:CV_VFG 2.7K、CV_RSET_4.7K   

 #更改值:CV_VFG 2.7K、CV_RSET 6.8K   

 但尖峰信号未减小。

通过软件进行第二增益控制

我需要有关复合视频调优的更多信息或方法。   

是否可以进行微调?  

e2e.ti.com/.../composite-video-signal.pdf

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我们无法确定您问题的原因。 请浏览 TRM 的"显示子系统"一章中的"视频编码器"部分、了解您是否可以找到可能有用的内容。

    此致、
    Yordan