This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8127:用于 DM8127的 Linux 处理器 SDK

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654194/linux-tms320dm8127-linux-processor-sdk-for-dm8127

器件型号:TMS320DM8127

工具/软件:Linux

是否有适用于 TMS320DM8127处理器的 Linux 处理器 SDK、如果有、在哪里可以找到它?

此外、814x 和 DM8127之间的主要区别是什么? 为814x 开发的 CAN DSP 674x 代码(使用814x SOC 外设地址等) 在 DM8127的674x DSP 内核上运行而不进行修改(假设软件只使用两个器件上可用的外设)?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 论坛成员:

    我的公司还打算借助 DM8127处理器作为视频子系统部件开始新设计。 我们已经购买了"TMS320DM8127摄像机入门套件(CSK)"并尝试了 SD 卡演示软件。 但对于后续步骤、还有很多问题。 由于"IPNC 参考设计套件安装指南"中仅介绍了从 SD 或 NAND 引导的步骤和序列。

    那么、有人可以解释一下、是否可以找到像"快速入门指南"这样的工具、以及具有连接库和工具链的 Code Compose Studio (或与 DM8127相关的 IDE)的项目示例。 如何通过这一步是开始开发器件的第一步。


    提前感谢大家!

    此致、
    Iaroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM8127具有基于内核4.4的 IPNC RDK:

    www.ti.com/.../ipnc-rdk-csk

    对于 DM814x 和 DM8127之间的差异、您应该比较这两个器件的数据表/错误。 我认为 DM814x/DM8127中的 DSP 是相同的、但您应该更好地比较数据表/错误。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下文档:

    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    www.ti.com/.../spruic5.pdf

    此致、
    帕维尔