This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:与 ARM 中的 NEON 一样、DSP 的等效 SIMD 架构是什么?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665990/dra746-what-is-the-equivalent-simd-architecture-for-dsp-as-like-neon-in-arm

器件型号:DRA746

您好!

我已经介绍了一些 C6000的 DSP 优化文档。 已了解软件流水线、内在函数、pragma 等有助于优化 DSP 代码。

可以将 SIMD (单指令多数据)优化选项添加到编译器。 除此之外、我们是否有与 ARM 中的 NEON 类似的 DSP 等效 SIMD 架构?

请告诉我是否在其他版本的 DSP 处理器中也具有此类架构。

此致、

Rajeswari S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajeswari、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeswari、

    请浏览 http://www.ti.com/lit/ug/sprugh7/sprugh7.pdf (您可以搜索 SIMD 以查看不同的 SIMD 指令和功能)

    复制本文档的示例摘录:

    C674x DSP 支持对16位数据进行2路 SIMD 运算、对8位数据进行4路 SIMD 运算。 C66x 通过为32位数据添加 SIMD 指令增强了这一功能、从而允许在128位向量上运行。 例如、QMPY32指令能够在两个分别为四个32位数据的向量之间执行元素到元素的乘法。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyali、

    非常感谢您提交本文档。 这是一个很棒的帮助!

    此致、

    Rajeswari S