This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:如何从统计收集器收集数据

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655447/dra744-how-to-collect-data-from-the-statistics-collector

器件型号:DRA744

我们有一个利用 Jacinto 6 SoC 作为其主应用处理器的硬件平台。 其操作系统为 Android。 在这方面取得的成绩不令人满意。 我们正在努力了解是否可以找到提高处理速度和性能的方法。 我已经阅读了这两份内容丰富的应用报告:1-SPRAC46、2-SPRABX0。

根据这些应用报告中解释的方法、我将从统计收集器收集数据。 无论如何、该硬件上没有任何 STM 调试器连接。 我的问题如下:

  • 当整个应用软件在 Android 中满载运行时、如何配置 L3统计收集器和计时器来收集此类测量?
  • 我是否应该使用"Starterware API"? 在哪里可以找到有关它的一些好文档和教程?
  • 我知道最好的选择可能是软件修改、但它可能成本高昂且耗时。 因此、我想修改 SoC 内部的一些参数、例如时钟管理 DPLL 设置、以提高 SoC 中的时钟速率或其他操作 QoS 旋钮。 您认为这些调整会给我们带来一些显著的性能提升吗?