This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320TCI6608:PCIe 上的速度降低

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653473/tms320tci6608-speed-reduction-on-pcie

器件型号:TMS320TCI6608

您好专家、

客户在 PCIe 上遇到速度降低问题时、一个板上有3个 TCI6608。 我们在其中一个 DSP 上观察到 PCIe 速度从5Gbps 降级到2.5Gbps。

我们在5块电路板上进行了测试、只有一块电路板出现了问题。

然后、我们在这五块电路板上测量了 PCIe 串行器/解串器 TXP/N 接地电阻值。 故障电路板为7.5K、其他四个电路板为40K。

我们在发生故障的 DSP 上测量了电源、没有 短路。

问题是什么

在 出现故障的电路板上、三个 DSP 的 TXP/N 电阻器为7.5K、但只有一个 DSP 降级 PCIe 速度。 该电阻值是否有问题?

2.我们没有看到电源有任何问题、您可以建议其他调试选项来解决根本原因吗?

谢谢你。

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    此问题的任何信息?

    此致、
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    尚无反馈、我已发送提醒。 正如我说过的、TCI66x 团队将直接在这里发布他们的反馈。

    此致、
    Yordan