This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:KeyStone II-TCI6638K2K

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS544C25, TPS546C23, TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665691/tci6638k2k-keystone-ii-tci6638k2k

器件型号:TCI6638K2K
主题中讨论的其他器件:TPS544C25、 TPS546C23、 TPS546C20A、

对于 TCI6638K2K SOC- CVDD 智能反射电源-(0.8V 至1.1V) 、使用 LM10011和 TPS544C25器件。
TPS544C25 器件支持的最大电流为30A

假设 K2K 估算器工作表最坏情况下的功耗计算为23W。 在这种情况下、如果电压为1V、则电流为23A、但如果电压为0.8V、则电流会增加到29A。 在这种情况下、该30A 器件是否仍支持? IC 的降额百分比是多少?

或者、我们是否应该为 TPS544C25 (30A)器件寻找另一个转换器35A/40A 器件?

我还提到 sprabv0 -第10页智能反射 VID 值映射-如何完成此映射?
这是否由 TI SOC 控制? 此部件没有硬件设置。 TI SOC 和 LM10011 DAC 之间的 VCNTL 控制会执行此映射。

请回复。

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是的副本: e2e.ti.com/.../665690

    我在另一个主题上回答了。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    器件 TPS544C25的默认过流限制设置为36A、 这是基于平均低侧 FET 电流的;而流经高侧 FET 的峰值电流限制为40A~75A。

    如果最大稳定状态 负载电流为30A、则器件可以支持该电流。 在瞬态或 AVS 期间、最大电流可能超过30A;在这种情况下、您可以将 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 编程为更高的值、其中最大值为40A。

    在考虑热电流降额时、您可以在数据表的第15页找到降额曲线。

    如果您更喜欢选择具有较高电流额定值的备选器件、TPS546C23或 TPS546C20A 可能成为候选器件、两者均为35A 额定器件。

    有关 TCI6638K2K 的问题、请 等待相应组的支持。

    谢谢。

    此致、

    Ray Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    因此、在33A 的持续负载电流之前、 该器件没有问题、因为 OC 限制是36A 的典型值、OC 警告限制是34A 的典型值?

    如果不是、请更正我。

    谢谢、

    Vidhya