This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:停止 I2C 通信

Guru**** 2930930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667415/ccs-am3358-stopping-i2c-communication

器件型号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

当使用 I2C 以主机模式接收数据时、我知道主机在接收 DCOUNT 设置的数据数时发出 NACK。

此外、NACK 可能会作为错误处理发出、在某些情况下、接收可能会中断。
如果是具有 AM 335x 的 I2C、应如何在 DCOUNT 变为0并停止接收之前发出 NACK?
(我直接操作设备)

此致、

库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个问题,就是师父会在收货的过程中发出 NACK 信号。
    对此,我正在调查正常的接收取消方法,但由于原来的问题已经解决,我将关闭它。
    顺便说一下、这是由于在通信过程中覆盖 DCONT 以发出 NACK。

    此致、
    库吉·西加塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kouji、

    感谢您分享解决方案。

    此致、
    帕维尔