This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:从 DSP 到 PRU 的中断

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653236/rtos-am5728-interrupt-from-dsp-to-pru

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

各位专家,您好  

我刚刚通过将内部存储器视为共享存储器完成了 DSP 和 PRU 之间的数据传输。

我面临一个问题:

我的项目需要硬实时、当 PRU 完成数据写入 时、我可以轻松地将中断发布到 DSP、DSP 将及时从指定的存储器地址读取数据。 但我没有找到有关如何向 PRU 发布中断的任何介绍。

我们将感谢您的任何帮助。

此致

是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser
    有人会在这里回复吗?



    此致
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个包含中断示例的 PRU-ICSS Wiki、您可以查看 一下:processors.wiki.ti.com/.../PRU_Training:_Hands-on_Labs

    此致、Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,Eric

    在本培训中、ARM 和 PRU 之间基于 RPmessage 的通信。

    是否可以在 DSP 和 PRU 之间执行该操作? 我需要 DSP 向 PRU 发布消息。

    此致

    是的