This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:如果我们使用 C6657连接大小大于8GB 的 NAND 闪存、如何设计 HW?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654745/rtos-tms320c6657-if-we-connect-nand-flash-which-size-is-bigger-than-8gb-with-c6657-how-to-design-hw

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的:

如果我们使用 C6657芯片连接 NAND 闪存、尺寸大于8GB、如何设计 HW?

我浏览了有关存储器映射的数据表、如果我们使用 EMIF16接口、NAND 闪存的最大存储器大小为256MB (64MB*4、CS1~CS4)、

因此、我不知道如何将 NAND 闪存与 C6657 芯片连接。

提前感谢。

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../128636

    Bill 对此进行了详细解释。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yordan,

    感谢您的回复。

    另一个问题:

    基于 EMIF16的数据传输速度取决于 EMIF 时钟(sysclk1/6)?

    也就是说、 每个数据 IO 的数据传输速度 等于 EMIF16的时钟、我的理解是否正确?

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EMIF 是异步接口、因此您不应将数据速率与时钟频率相关联。 请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../312335

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yodan、您好!

    感谢你的答复。

    BRS、

    门格