This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:66AK2G12功耗电子表格

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654784/66ak2g12-66ak2g12-power-consumption-spreadsheet

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: 66AK2G02

尊敬的:

 

相关帖子:

http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/526256

 

您能告诉我66AK2G12/1GHz 的功耗估算工具何时可用吗?  我的客户希望估计66AK2G12/1GHz 的功耗。  我们知道66AK2G02具有功耗估算工具 sprac81.pdf、但我无法找到适用于66AK2G12/1GHz 的工具。

 

此致、

高

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    提供:
    www.ti.com/.../sprac81.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我认为当前的在线版本不支持1GHz 版本的功耗估算。
    这在工作中。 我将了解我们是否可以提供计划、并了解我们是否可以在计划可用之前提供一些离线支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul-San、Yordan-San、

    非常感谢您的回复。

    我知道1GHz 版本的功率估算正在进行中。  如果我能知道它何时可用、即使它的日程安排很不好、我也非常感谢。

    此致、
    高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高圣
    我预计将于2018年第1季度末推出。
    如果您在现在到2018年第1季度末之间对功耗估算有任何疑问、请随时联系当地现场团队、我们应该能够离线帮助解决有关此问题的任何问题。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul-San

    非常感谢您提供有关1GHz 估算工具可用性的信息。  我了解这一点以及如何继续我的设计。

    此致、
    高