This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5407:定制片上 ROM 中的内容

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666794/tms320vc5407-customizing-the-contents-in-the-on-chip-rom

器件型号:TMS320VC5407

你(们)好

我们希望至少为每批产品区分 C5407芯片。 我们唯一可以提出的方法是将序列号放入片上 ROM 中、因为没有找到这样的寄存器。

该数据表显示:"客户还可以安排使用任何特定应用所独有的内容对5407/5404的 ROM 进行编程。" 似乎可以完成它。

但是、没有有关过程、成本和要联系的人员的详细信息。

我想知道是否有人能给我一些关于追求这一目标的道路的信息。

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这是一个旧器件、数据表似乎是从2008年开始。 对于新客户、我们不再支持任何 C54x 或 C55x 系列上的自定义 ROM。
    我正在与计划工程团队进行仔细检查、以确认这是专门针对此器件系列的结果。 但是、出于所有实际目的、我建议在不使用自定义 ROM 路由的情况下使用器件或更新的 C55x 器件进行评估。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul

    是否有任何具有唯一标识号的 DSP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、对于 tms320vc5407、是否有任何隐藏的地方可用于区分批量加工的芯片?

    再次感谢。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉、在这里简要介绍一下、对于这些传统器件、如果它不在文档中、那么我们就无法发布或提供其他指导。
    我怀疑是否有任何预期的寄存器允许芯片到芯片或批处理和软件可读。
    可能存在一些器件 ID 寄存器,但如果它们存在于此类器件上,它们将用于 TI 内部测试,而不是供客户使用。
    对于较新的设备,我提供了一些有关此方面的指导,例如,您可以查看以下主题
    e2e.ti.com/.../284370

    但是,对于 c5407,如果数据表或用户指南中不存在该数据表或用户指南,我们将不支持设计文档中可能存在的任何内容。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我确实从产品工程部门得到了一个确认、即支持此系列器件定制 ROM 的基础设施不再存在、也不受支持。
    我将评估是否应更新数据表以反映这一点。 对于因旧文档而造成的任何混淆、我们深表遗憾。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul

    非常感谢您对此进行了说明。