主题中讨论的其他器件:TPS3306、 TPS3305
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个使用 TMS320VC5409 DSP 芯片的定制电路板设计、我们已经使用了15年以上。 由于5409已停产、我正在尝试转换到5409A。 我有一块装满5409A 的电路板。 我关闭了为 CVDD 供电的芯片、将其从1.8V 更改为1.6V。 (我使用的是160 MHz 5409A 芯片。 数据表显示了160MHz 芯片在120MHz 5409A 时接受1.6V 与1.5V 的电压。) 我使用的是 XDS510USB JTAG。 它通常会成功执行仿真器扫描测试、但在 Code Composer 3.3或5中进入调试模式时不会连接。 我收到错误0x80001200/-1052,仿真器控制器没有响应。 我还需要做其他事情吗? 我已经看到应用手册 SPRA684A 关于执行此转换。