This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:参考原理图问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TPS22965, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667548/am5706-reference-schematic-questions

器件型号:AM5706
主题中讨论的其他器件: TPS22965TPS51200

大家好、

我的客户计划评估我们的 AM5706。 原理图现在正在进行中、这里有两个来自客户的问题、您需要仔细检查、谢谢!

以下是客户参考的参考原理图:

e2e.ti.com/.../AM570x-Reference-schematic.pdf

1.对于 TPS22965负载开关、是否有 CT 值的建议? 如果没有特殊要求、则将保持默认值22pF。

2.用于 DDR 电源的 TPS51200、客户是否可以使用3.3V 系统电源代替使用3.3VIO 电源作为使能源? 此处必须遵循任何电源序列要求?

感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn、

    TPS22965负载开关控制 DDR 电源电压。  PMIC_Regen 是电源定序控制输出 、用于启用和禁用 DDR 电源电压。  原理图中显示的值为220pF。  该值是一个良好的起始值。  获得原型后、您需要验证是否满足加电排序和断电排序要求。

    任何3.3V 电源均可用于 TPS51200上的 VIN。  这对定序没有影响。  TPS51200的 EN 引脚是满足序列要求的关键使能引脚。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考-不需要 DDR 负载开关、可以跳过该开关而不会造成损害。 它仅用于在 SoC 处于关闭和隔离状态时保持 DDR 供电、但这不是我们支持的用例。 您仍需要 VTT 稳压器及其 PMIC GPIO 信号。