This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:将 Starterware 代码移植到 RTOS 项目

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666504/rtos-processor-sdk-am335x-porting-starterware-code-to-rtos-project

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 AMIC110

工具/软件:TI-RTOS

你好

每一个期待的人

这是东京的 Tomiyama。

我构建了 StareWare 2.0.0.7的 USB_DEV_serial、并成功地选择了 PC。

但我尝试移植到典型的 RTOS 项目、有以下内容、

希望您能尽快提供帮助。

非常感谢。

此致。

Tomiyama。


****为项目 test_task10构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
正在制作./src/sysbios/sysbios.aea8fnv ...
gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
'生成文件:./main.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.7.LTS/bin/armcl "-mv7A8 --code_state=32 -me --include_path="C:/workspace_v7_01_26_USB/test_task10/USB_lib"--include_path="C:/stad_v7_01_26_USB/test_task10"--include_path="proc-f_proc -code_confirmag="-code_fund_code_display_from_code_board-code_board-code_display_code_suppage=-code_board-code_display_suppage-code_board.us_code_board-code_board.us_suppf-ref_code_board.us_codest_code_display_code_suppage=-code_board.us_code_board.us_code_suppf-board.us_code_board-code_display_suppage=-code_board.us_code_board.us_code_board.us.us.us_code_/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.7.LTS/include
'完工建筑:./main.c'
'
正在制作./src/sysbios/sysbios.aea8fnv ...
gmake[2]:对于"全部"没有要做的事情。
'构建目标:test_task10.out'
'调用:ARM 链接器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.7.LTS/bin/armcl "-mv7A8 -code_state=32 -me -g -define=amic110 -display_error_number -diag_wrap=off -diag_warning=225 -std_lib_func_not_defined -std_lib_lib_lib_lib_example.task="-800_lib_lib_line_infot_lib_modules=-code.task_lib_lib_lib_lib_modules/task.track_modules=-"-"-out_line_modulese-task.track_lib_lib_lib_modules=-"-"-"-task_lib_lib_lib_lib_lib_modules"-+"-task.track_lib_lib_lib_lib_lib_modules"/content_linep.track_lib_linep.inf"-task.track_lib_lib_lib_lib_lib_lib_lib_lib_lib_modules"--"-task.track.track.track_modules"-"-/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.7.LTS/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.7.LTS/lib

错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\workspace_v7_01_26_USB\test_task10\src\SYSBIOS\SYSBIOS.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\ti\BIOS_6_46_05_55\packages/ti\targets\arm\rtsarm\lib\boot.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误#16004-D:文件"C:\ti\BIOS_6_46_05_55\packages/ti\targets\arm\rtsarm\lib\auto_init.aea8fnv "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
"./task.cmd"、第91行:警告#10423-D:没有为".bss"指定放置;将应用默认放置。
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"test_task10.out"

>>编译失败
Makefile:149:目标'test_task10.out'的配方失败
gmaked[1]:***[test_task10.out]错误1.
Makefile:145:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****