This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:OMAPL138

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653548/linux-linuxsdk-omapl138-omapl138

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

我有基于 OMAPL138平台的固件、我计划进行固件签名。 我的二进制文件大小为35 MB (firmware.bin)、由 uImage 和 rootfs.img 组成

我的查询是对固件进行签名、

1.需要在 firmware.bin 上签名的程序

2.用于确认和接受器件中固件(uboot 或任何方法)的 API

如果我们使用第三方签署固件、例如 Mocana 的 Nanoboot、是否可以在 uboot 中确认固件?

请分享您对此的想法。

提前感谢、

Muthukumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muthu、

    您使用的是什么处理器 SDK? 您是否正在尝试执行安全引导? 我认为 OMAP-L138器件不支持安全启动。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我拥有6到8年前的固件、我不知道所使用的 Linux SDK 版本。

    是的,我计划安全启动,我已经使用受信任的 CA 为此固件创建了签名部分,现在我计划在启动时验证它。

    我已下载 OMAP L1-x 处理器安全启动的用户手册

    我是否可以按照我的案例的安全启动手册进行操作?

    谢谢、

    Muthukumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加了手动链接 www.ti.com/.../sprabk7.pdf