This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:在 SDK 上混淆

Guru**** 2956230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655075/rtos-tms320c6748-confused-on-sdks

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的支持:

我已经在 TI 网站上浏览过 C6748文档、并对要使用的 SDK 感到困惑。  根据我可以告诉的内容、我可以使用2个 SDK:

OMAPL138 RTOS SDK:
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

C6SDK:
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

processors.wiki.ti.com/.../BIOS_C6SDK_2.0_Getting_Started_Guide

您能告诉我为什么在 C6748上有2个用于开发应用的 SDK (使用 OMAPL138 EVM、但仅使用 DSP)、我应该使用哪一个、为什么我应该使用其中一个 SDK 还是另一个 SDK?  请提供建议。

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    两者都应适用于 TMS320C6748。

    BIOS_C6SDK 是较旧的(已经过时) SDK、因此我们建议客户使用 Processor SDK RTOS:

     ->

       -->

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yordan:

    好的、感谢您这么清楚。  是否在某处记录了这种情况?  如果是、我肯定看不到它。  相反、我先安装了 C6SDK、然后安装了 Processor SDK RTOS、现在两者都已安装在我的 PC 上。  我将删除它们并重新安装 SDK RTOS、但最好事先知道、以免混淆和浪费时间。

    谢谢、
    Tim