This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCIEVMK2X:如何查找每个内核的 CPU 使用情况

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667140/linux-tcievmk2x-how-to-find-cpu-usage-of-each-core

器件型号:TCIEVMK2X

工具/软件:Linux

您好,

我在 TCIEVMK2X 上运行 Linux、如下链接所示

software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

如果我运行 top 命令,我会得到每个应用程序的 CPU 使用率,但我想知道每个内核上的负载(类似于我们在使用 cpu-z 等应用程序的 Android 手机上看到的负载)

如何执行,是否有应用程序或某些命令。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    执行 TOP。 然后、当应用程序运行类型1时、它会显示每个 CPU 的负载:

    顶部- 13:49:11向上3分钟、1个用户、负载平均值:0.15、0.30、0.14
    任务:总共139个、1个正在运行、138个正在睡眠、0个停止、0个僵尸
    %CPU0:0.3us,0.3 sy,0.0 ni,99.3 id,0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
    %CPU1:0.3us,0.0 sy,0.0 ni,99.7 id,0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
    KiB 内存:总共1866120,1601524免费,106772已使用,157824缓冲器/高速缓存


    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    以上方法在 Ubuntu 中有效,但在 TCIEVMK2x 中不起作用
    是因为我使用的是核心图像最小化吗??


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]是因为我使用的是核心映像最小化吗?[/引用]
    最有可能、因为最小的图像是有限的。

    我在 AM572x EVM 上进行了此测试,AM572x EVM 与 EVMK2H 运行相同的 SDK (ti-processor-sdk-linux 04.02.00.09及),并且运行正常。

    此致、
    Yordan