This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 媒体处理器+ 13 MPX 摄像头

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655020/media-processor-13-mpx-camera

主题中讨论的其他器件:AM5728

大家好。 我叫 Anastasia。 您能就便携式电子产品的媒体处理器选择向我提供建议吗? 我们需要以每秒12帧的速率拍照。 摄像机为130万像素、具有串行数据接口 MIPI。  当然、购买具有处理器的开发板将是一件非常好的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia、您好!

    TI 拥有适合您需求的各种处理器和 DSP、但我建议您使用 Sitara AM5728。 其特性之一是提供2个视频输入端口(VIP)、该端口支持单个外部异步像素时钟、每个端口高达165MHz。 这种性能似乎足以满足您在13Mpix 下每秒12帧的要求、即156MHz 像素时钟。
    您可以在 AM572x 技术参考手册的第9节中找到 VIP 的详细说明、网址为:
    www.ti.com/.../spruhz6i.pdf
    您还可以购买 AM572x 评估模块:
    www.ti.com/.../tmdsevm572x

    BR
    Tsvetolin Shulev