This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:在 eMMC 上刷写 Android O 的映像时出错

Guru**** 2953760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653782/dra750-error-in-flashing-the-images-of-android-o-on-emmc

器件型号:DRA750

您好!

我使用的是 TI J6 dra75x EVM 板。

我需要在 eMMC 上完全刷写 Android Oreo 的预构建映像。 有人可以建议我这样做的程序吗?

此外、eMMC 上还有 Android Lollipop、我必须先将其擦除。

请在这方面提供帮助。

此致、

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 、

    一位专家已收到有关您的问题的通知、并将在此处直接发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不必擦除现有图像。

    只需按照刷写说明刷新新新图像
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/6AO.1.0_Release_Notes#Flashing_eMMC_images

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    感谢您的回复。

    我按照 Android O 的发行说明执行了这些说明、但似乎无法从 sdcard 引导。
    我将其分区为 boot 和 Angstrom、也复制了 u-boot.img 和其他 MLO 文件、并将 dip config 开关'sw2'更改为从 SDCard 引导(关闭打开关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭)。
    到目前为止还没有。 请就此向我提供帮助吗?

    谢谢、BR、
    Suhas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    您已打开此问题的新主题:
    e2e.ti.com/.../655216

    我将关闭这个。 请不要在同一问题上启动多个线程。

    此致、
    Yordan