This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:SD 卡引导问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666308/am3359-sd-card-boot-issue

器件型号:AM3359

大家好

我不熟悉此 Sitara AM335x 系列处理器。 我选择了0100XXXXXX110111b 引导模式(尝试从 MMC0引导)。 我可以在 SD 卡的时钟和 cmd 引脚上看到一些波形。 我们在3.3V 上运行 SD 卡。 有人能告诉我我还能检查哪些引导? 我已验证 SD 卡的读写操作是否正常。 我们有 JTAG 调试器、所有外设甚至是 LCD 都工作正常。 但无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?
    您使用的是 EVM 还是定制板?


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制板。 我们使用 TI 在二进制文件夹(evmAM335x)中提供的引导加载程序映像(MLO)。 我们创建了一个用于切换 GPIO 的应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 Linux 还是 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它位于裸金属上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从何处获取引导加载程序? 请指出确切的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已从 AM335X_StarterWare_02_00_01_01 ->二进制->armv7a->cgt_ccs->AM335x->evmAM335x->bootloader->Release_MMCSD 获取 MLO 映像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知软件团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、

    您使用哪种 AM335x EVM 型号进行测试?

    Lali