This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:VIP 端口延迟

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654552/tms320dm8148-vip-port-latency

器件型号:TMS320DM8148

使用 TI_EZSDK_EVM_05_02_00和 OMX、我将创建一个同时利用"OMX.TI.VPSSM3.VFCC"和"OMX.TI.Ducati.VIDENC"组件从 VIP 端口抓取帧进行编码的应用。 我正在努力更好地了解 VIP 捕获 OMX 组件("OMX.TI.VPSSM3.VFCC")产生的延迟。 为了帮助我们更好地了解延迟、我们使用计数器值替换发送到 VIP 端口的每个帧的第一个像素。 我们还能够将固定数量的帧注入 VIP 端口。  

我们注意到、在第一个帧被传递到编码器进行编码之前、我们必须向 VIP 端口发送6个帧。 我们向 ProcessPipeCmdETB 添加了代码、以打印每个帧的第一个像素、以查看将哪个帧传递给编码器。 它向我们显示、当我们将第6个帧发送到"OMX.TI.VPSSM3.VFCC"时、"OMX.TI.Ducati.VIDENC"会获得一个带有第4个帧计数器值的帧。 当我们继续传递帧时、编码器似乎连续获取2帧计数器值的帧。 我们是否可以消除该2帧延迟? 我看不到任何有助于减少此数字的"OMX.TI.VPSSM3.VFCC"设置。

谢谢、

Shaun