This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:MCASP2 AUD_CLKIN0 PLL

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667562/linux-tms320dm8148-mcasp2-aud_clkin0-pll

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用没有输出时钟的音频编解码器,我想将 macps2 clk 输入设置为 AUD_CLKIN0,是否可以使用未使用的 PLL 生成44.1/48kHz 至 AUD_CLKIN0?

                                                            44.1/48kHz

类似 OSC 20Mhz 的东西-->未使用的 PLL --> AUD_CLKIN0---- >>mcasp2

谢谢、此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    当引脚 L5在 AUD_CLKIN0模式下使用时、该引脚只能是输入引脚。 请参阅 DM814x 数据表的各节
    3.2.18振荡器/PLL、音频参考时钟和时钟发生器
    7.4.3 AUD_CLKINx 输入时钟
    7.4.5外部输入时钟

    因此、AUD_CLKIN0信号应来自外部时钟发生器、而不是 DM814x PLL。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    感谢您的澄清、我了解了音频时钟也可以来自 ATL atclk、它可以通过 dm8148 PLL 使用。

    谢谢、此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    ATL 模块未记录在 DM814x 数据表中、因此不适用于 DM814x 器件。 请注意、TRM 是通用的、而数据表是针对器件且具有最高优先级的。

    此致、
    帕维尔