This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA77P:使用 OPP_OD 时、DPLL_MPU_CK 不会锁定

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664983/linux-dra77p-dpll_mpu_ck-not-locking-when-using-opp_od

器件型号:DRA77P

工具/软件:Linux

您好!

我在基于 J6P 的定制板上。 BSP 基于 PSDKLA 3.04.00.03。

当使用 OPP_OD 作为 MPU 时、我会看到问题:当通过 cpufreq (用户空间调节器)将1176000设置为工作频率时、会显示以下错误:

时钟:DPLL_MPU_CK 转换到"锁定"失败

请注意、在1000000 (OPP_NOM)、1500000 (OPP_HIGH)和1800000 (OPP_PLUS)时、系统工作正常。

您是否见过此问题?

此致、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franceso:

    是的、我们在早期器件样片中看到了这一点。 原因是 PLL 修整值未应用于某些早期样品。

    您能否共享以下信息以确认问题是否相同?

    读取以下寄存器以获取芯片 ID、

    omapconf 转储0x4ae0c200 0x4ae0c214

    此致、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是芯片 ID:

    bash-3.2# omapconf dump 0x4ae0c200 0x4ae0c214
    警告:芯片未被识别、在安全模式下运行(只允许平台通用功能)。

    |------------------------- |
    |地址(十六进制)|数据(十六进制)|
    |------------------------- |
    | 0x4AE0C200 | 0x04005007 |
    | 0x4AE0C204 | 0x0BB5002F |
    | 0x4AE0C208 | 0x013D16A8 |
    | 0x4AE0C20C | 0x69C70202 |
    | 0x4AE0C210 | 0x1CD200A0 |
    | 0x4AE0C214 | 0x2ED400F0 |
    |------------------------- |


    谢谢你

    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    在 omapconf 警告上,

    请使用最新工具进行更新/构建

    https://github.com/omapconf/omapconf/commits/master 

    --

    上述 MPU 锁定警告是我们最近发布的已知问题,如所述  

     http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=Processor_SDK_Linux_Automotive_Release_Notes#Defects  

    ID: LCPD-11580。

    您可能收到的早期样品未修整为在 OPP_OD 下运行。 请与 TI 代表联系、以获取样片地址。

    Linux SDK 中没有针对上述警告的软件修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你