This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:未使用的 ADC 通道

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654982/am3351-unused-adc-channels

器件型号:AM3351

您好、查姆斯、

客户不需要 ADC、可在 AM335原理图检查清单中找到

  • 将所有 TSC_ADC 端子(VREFP、VREFN、AIN[7:0]、VDDA_ADC 和 VSSA_ADC)连接到与所有 VSS 端子相同的接地端。

他不确定是否可以直接并联连接所有 ADC 输入、因此

您能否确认将 AN0..AN7、VREFP、VREFN 全部设置为 VSS/GND 是正确的。

我认为这是正确的用法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读勘误表建议1.0.32。 未使用的 ADC 通道的处理在"变通办法"部分中进行了注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与客户交谈后、这种建议似乎不适用、因为它们将 ADC 保持为非活动状态、并且不提供 ADC。

    因此 VDDA_ADC 不能在 VDD_CORE 之前上升。 请参阅来自建议:

    任何一个或多个 TSC_ADC 端子(AIN[7:0]、VDDA_ADC、VREFP、

    VSSA_ADC 和 VREFN)可通过内部路径临时连接在一起

    期间的电流。 这些内部连接可能会在时发生

    在未应用 VDD_CORE 电源的情况下应用 VDDA_ADC 电源。

     

    您有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果根本不使用 ADC、它们可以安全地遵循原理图检查清单建议:

    将所有 TSC_ADC 端子(VREFP、VREFN、AIN[7:0]、VDDA_ADC 和 VSSA_ADC)连接到与所有 VSS 端子相同的接地端。