This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:独立闪存应用

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665042/am3359-standalone-flashing-application

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我想使用 独立闪存应用程序(即不使用 Code Composer)对我的 Sitara AM3359 Cotex A8进行编程。

我的操作系统是 Windows 10。

我在任何地方都找不到解决我的问题的方法。

您能帮我解决这个问题吗?

非常感谢

Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要对什么软件进行编程? 您的闪存是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    很抱歉以前没有回答:我是在假日。

    我想对 ARM3359进行编程,插入的闪存是 M29W160EB SPI 闪存。

    您是否有解决方案?

    谢谢

    Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要对什么软件进行编程? Linux、RTOS、还有其他用途吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、这是一个真正接近完整 EtherCAT 应用的软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cazaban、

    目前、我们在 Processor SDK RTOS 中支持的闪存实用程序都是基于 CCS 的实用程序、但我们目前正在开发一种生产闪存工具、允许用户通过 UART、以太网或将来的 USB 为没有 CCS 的主机加载启动映像。 该工具的初始版本计划于2017年第2季度推出、与我们的一些 MCU 和 Sitara Linux 用户支持的 Uniflash 工具类似:
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide

    如果您无法等待此更新、 然后、唯一的选项是采用现有的闪存写入器并使其可引导 SD/MMC、这样闪存写入器将从 SD 引导运行并从 SD 卡读取闪存映像、并以闪存中适当的偏移量加载。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    非常感谢您的回答。

    如果我非常了解您的说法,那么唯一实际开发的应用就是 UniFlash,它允许通过 USB 或以太网来刷写器件。 Uniflash 的唯一问题是我们必须使用 Linux 构建的映像。

    我写了吗?

    实际上、您使用的是与 uniflash 类似的另一个工具、该工具允许通过 USB、以太网或 UART 来刷写器件、而要刷写的映像将通过 Windows 生成。

    我写了吗?

    如果是 cas、我们将等待...

    可以确认我吗?

    非常感谢

    Laurence