This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:PMIC_PWR_EN 控制

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655001/am3352-pmic_pwr_en-control

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65217、

您好!  

我将 AM335与 TPS65217结合使用、并在基于 BeagleBone Black 硬件的嵌入式 Linux 上使用 TI 驱动程序。

在从 Linux 发出"poweroff"命令时、我可以看到 PWR_EN 保持高电平。

我知道有一个为 PMIC_PWR_EN 供电的内部 VDDS_RTC。  

根据外部电路设计、为 VDDS_RTC (Vrtc)供电的功率始终为高电平。  

AM3352是否有内部开关、寄存器或命令可用于将 PMIC PWR EN 引脚设为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM335x TRM 修订版 P 中的第20.3.3.8节