This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:停用一个内核

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655045/linux-am5728-deactivating-one-core

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我想关闭一个 cotex-A15内核、以便在系统空闲时节省系统功耗。 是否可以对其进行归档?

BR、Ruochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruochen、

    可以关闭 CPU1内核、但这不会对功耗产生巨大影响。 有关更多信息、请参阅以下 e2e 主题:

    e2e.ti.com/.../653017

    此致、
    帕维尔