This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:启用 CLKOUT2

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666707/linux-am4379-enabling-clkout2

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:AM4372

工具/软件:Linux

您好!

我有定制板,我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-rt-AM437X-EVM-04.02.00.09。 AM437X-gp-evm.dtsour 板具有通过 mmc3接口连接的 WLAN (wg7831模块) ,需要从处理器 C24引脚 XDMA_EVENT_INTR1启用慢时钟 。 在多路复用模式3中,它被配置为 CLKOUT2。

我在内核中对我的 DTS i、e AM437X-gp-evm.dts 进行了以下更改

am43xx_pinmux{(am43xx_pinmux)}
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&clkout2_pin &wlan_pins_default &gpio_pins &ddr3_VTT_toggle_default &unused_pins &debugss_pines>;

 

clkout2_pin:clkout_pin{
pinctrl-single、pins =<
AM4372_IOPAD (0xa74、PIN_OUTPLUP | MUX_MODE3)/* xdma_EVENT_INI1.GPIO5_6 CLKOUT2 *
>;
};

 

在进行这些更改后、我看不到从 processor.please 生成的任何时钟、请告诉我是否在内核中缺少任何配置、或者是否应该在 u-boot 中启用此时钟以在该引脚上启用32kHz 时钟。

此致、

Vimal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电路板上是否有32.768kHz RTC 振荡器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM437x TRM 修订版 G 的第6.6.14节。您需要配置 CLKOUT2时钟源以提供必要的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我已经配置了 CLKOUT2、现在我获得了时钟信号。