This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5716:U-boot 中的早期版本

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TPS65090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653293/linux-am5716-early-print-in-u-boot

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:PCF8575、 TPS65090

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我希望在 MLO/u-boot 中尽早打印。  

在 u-boot menuconfig 中、有以下选项可供使用

1) ARM 调试

2)设备驱动程序-->串行驱动程序

启用此配置后、我会看到以下编译错误:

 LD     spl/u-boot-spl
drivers/built-in.o:在函数`_debug_uart_putc'中:
/home/vamshig/Public/Project/ATP/Project5/src/Dec23/u-boot/drivers/serial/ns16550.c:290:未`s对"erial_in_shift"的引用
/home/vamshig/Public/Project/ATP/Project5/src/Dec23/u-boot/drivers/serial/ns16550.c:292:未`s对"erial_out_shift"的引用
/home/vamshig/Public/Project/ATP/Project5/src/Dec23/u-boot/drivers/serial/ns16550.c:290:未`s对"erial_in_shift"的引用
/home/vamshig/Public/Project/ATP/Project5/src/Dec23/u-boot/drivers/serial/ns16550.c:292:未`s对"erial_out_shift"的引用
maked[1]:***[spl/u-boot-spl]错误1.
make:***[spl/u-boot-spl]错误2.

因此、在 AM571x 上、我们使用 UART3

  • 基地址:0x48020000
  • 时钟:48MHz

请提供输入。

在最坏的情况下、我的想法如下:

  • 为 UART 执行引脚复用
  • 将波特率配置为115200
  • 写入 Tx 寄存器
  • 如果提供示例代码、请分享。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vamshi:

    您是否使用了最新的 Processor SDK 版本4.02.00.09、是否可以附加您的 u-boot 配置文件?
    另外、请检查是否启用了以下列出的某些选项:
    CONFIG_SILET_CONSOLE
    CONFIG_SYS_DEVICE_NULDEV
    CONFIG_SILET_CONSOLE_UPDATE_ON_RELOC
    如果它禁用它。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您的回答、

    我正在使用以下 SDK:TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04-linux-x86-Install.bin、我不喜欢切换。

    我已验证、上面所述的配置未在我使用的配置文件中启用、但附加了相同的配置

    请帮助提供修补程序或挂钩以解决此问题。

    编译错误日志。

     CC     spl/drivers/serial/ns1655.o
    drivers/serial/ns1655.c:在函数'_debug_UART_init'中:
    drivers/serial/ns1655.c:253:2:警告:函数'serial_out_shift'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
     serial_out_shift ((char *) com_port +\
     ^μ A
    drivers/serial/ns1655.c:276:2:注:在宏'serial_dout'的扩展中
     serial_dout (&com_port->ier、CONFIG_SYS_NS16550_IER);
     ^μ A
    drivers/serial/ns1655.c:在函数'_debug_UART_putc'中:
    drivers/serial/ns1655.c:258:2:警告:函数'serial_in_shift'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
     serial_in_shift ((char *) com_port +\
     ^μ A
    drivers/serial/ns1655.c:290:11:注:在宏'serial_DIN'的扩展中
     while (!(serial_DIN (&com_port->LSR)& UART_LSR_thre))
              ^μ A
     LD     spl/drivers/serial/built-in.o

    谢谢、

    编号
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # U-Boot 2016.05配置
    编号
    CONFIG_CREATE _ARCH_SYMLINK=y
    CONFIG_have 通用板=y
    CONFIG_SYS_general_Board=y
    未设置# CONFIG_ARC
    CONFIG_ARM=y
    未设置# CONFIG_AVR32
    未设置# CONFIG_Blackfin
    未设置# CONFIG_M68K
    # CONFIG_MICROBLAZE 未设置
    未设置# CONFIG_MIPS
    未设置# CONFIG_NDS32
    # CONFIG_NIOS2未设置
    未设置# CONFIG_OPENRISC
    未设置# CONFIG_PPC
    未设置# CONFIG_SANDBOX
    未设置# CONFIG_SH
    未设置# CONFIG_SPARC
    未设置# CONFIG_x86
    CONFIG_SYS_ARCH="ARM"
    CONFIG_SYS_CPU="armv7"
    CONFIG_SYS_SOC="omap5"
    CONFIG_SYS_VENDOR="ti"
    CONFIG_SYS_BOAR="am57xx"
    CONFIG_SYS_CONFIG_NAME="am57xx_EVM"

    编号
    # ARM 架构
    编号
    CONFIG_FAS_VBAR=y
    CONFIG_FAS_Thumb2=y
    CONFIG_CPU_V7=y
    未设置# CONFIG_semihosting
    未设置# CONFIG_SYS_L2CACHE_OFF
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_TARGET_EDB93XX
    未设置# CONFIG_TARGET_VCMA9
    未设置# CONFIG_TARGET_SMDK2410
    未设置# CONFIG_TARGET_ASPENITE
    未设置# CONFIG_TARGET_GPLUGD
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
    未设置# CONFIG_Kirkwood
    未设置# CONFIG_ARCH_MVEBU
    未设置# CONFIG_TARGET_DEVKIT3250
    未设置# CONFIG_TARGET_work _92105
    未设置# CONFIG_TARGET_MX25PDK
    未设置# CONFIG_TARGET_ZMX25
    未设置# CONFIG_TARGET_APF27
    未设置# CONFIG_TARGET_APX4DEVKIT
    未设置# CONFIG_TARGET_XFI3
    未设置# CONFIG_TARGET_M28EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX23EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX28EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX23_OLINUXINO
    未设置# CONFIG_TARGET_BG0900
    未设置# CONFIG_TARGET_SANSA_Fuze_PLUS
    未设置# CONFIG_TARGET_SC_SPS_1
    # CONFIG_ORION5X 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_SPEAR300
    未设置# CONFIG_TARGET_SPEAR310
    未设置# CONFIG_TARGET_SPEAR320
    # CONFIG_TARGET_SPEAR600未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_STV0991
    未设置# CONFIG_TARGET_X600
    未设置# CONFIG_TARGET_IMX31_PHYCORE
    未设置# CONFIG_TARGET_MX31ADS
    未设置# CONFIG_TARGET_MX31PDK
    未设置# CONFIG_TARGET_Woodburn
    未设置# CONFIG_TARGET_Woodburn_SD
    未设置# CONFIG_TARGET_FLEA3
    未设置# CONFIG_TARGET_MX35PDK
    未设置# CONFIG_ARCH_BCM283X
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS CA15_TC2未设置
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS CA5X2未设置
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS CA9X4未设置
    # CONFIG_TARGET_KWB 未置1
    未设置# CONFIG_TARGET_TSERIES
    未设置# CONFIG_TARGET_Draco
    未设置# CONFIG_TARGET_THUBAN
    未设置# CONFIG_TARGET_RASTABAN
    未设置# CONFIG_TARGET_PXM2
    未设置# CONFIG_TARGET_RUT
    未设置# CONFIG_TARGET_TI814X_EVM
    未设置# CONFIG_TARGET_TI816X_EVM
    未设置# CONFIG_TARGET_BCM28155_AP
    # CONFIG_TARGET_BCMCYGNUS 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_BCMNSP
    # CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PC1XX
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Integrator
    未设置# CONFIG_ARCH_KeyStone
    未设置# CONFIG_ARCH_MX7
    未设置# CONFIG_ARCH_MX6
    未设置# CONFIG_ARCH_MX5
    未设置# CONFIG_TARGET_M53EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX51EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53ARD
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53LOCO
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53SMD
    未设置# CONFIG_OMAP34XX
    未设置# CONFIG_OMAP44XX
    CONFIG_OMAP54XX=y
    未设置# CONFIG_AM43XX
    未设置# CONFIG_AM33XX
    未设置# CONFIG_RMOBILE
    未设置# CONFIG_ARCH_Snapdragon
    未设置# CONFIG_ARCH_SOCFPGA
    未设置# CONFIG_TARGET_CM_T43
    未设置# CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_TARGET_TS4800
    未设置# CONFIG_TARGET_VF610TWR
    未设置# CONFIG_TARGET_COLIBRA_VF
    未设置# CONFIG_TARGET_PCM052
    未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
    未设置# CONFIG_ARCH_ZYNQMP
    未设置# CONFIG_Tegra
    未设置# CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_AEMV8A
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_BASE_FVP 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_BASE_FVP_DRAM
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_Juno 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_LS2080A_EMU
    # CONFIG_TARGET_LS2080A_simu 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_LS2080AQDS
    未设置# CONFIG_TARGET_LS2080ARDB
    未设置# CONFIG_TARGET_HIKEY
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1021AQDS
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1021ATWR
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1043AQDS
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1043ARDB
    未设置# CONFIG_TARGET_H2200
    未设置# CONFIG_TARGET_ZIPITZ2
    未设置# CONFIG_TARGET_CORE_BXA270
    未设置# CONFIG_ARCH_UNIPHIER
    未设置# CONFIG_STM32
    # CONFIG_ARCH_Rockchip 未设置
    # CONFIG_TARGET_THUNDERX_88XX 未设置
    CONFIG_SYS_malloc_F_LEN=0x400
    CONFIG_TI_I2C_Board_detect=y
    未设置# CONFIG_TI_SECURE_DEVICE
    未设置# CONFIG_TARGET_CM_T54
    未设置# CONFIG_TARGET_OMAP5_UEVM
    未设置# CONFIG_TARGET_DRA7XX_EVM
    CONFIG_TARGET_AM57XX_EVM=y
    CONFIG_CONS_index=3

    编号
    #电压域 OPP 选择
    编号
    CONFIG_DRA7_MPU_OPP_NOM=y
    # CONFIG_DRA7_DSPEVE_OPP_NOM 未设置
    # CONFIG_DRA7_DSPEVE_OPP_OD 未设置
    CONFIG_DRA7_DSPEVE_OPP_HIGH_y
    # CONFIG_DRA7_IVA_OPP_NOM 未设置
    # CONFIG_DRA7_IVA_OPP_OD 未设置
    CONFIG_DRA7_IVA_OPP_HIGH_y
    未设置# CONFIG_DRA7_GPU_OPP_NOM
    未设置# CONFIG_DRA7_GPU_OPP_OD
    CONFIG_DRA7_GPU_OPP_HIGH_y
    CONFIG_SYS_malloc_F=y
    未设置# CONFIG_SPL_SYS_malloc_Simple
    未设置# CONFIG_SPL_DM
    CONFIG_DM_SERIAL=y
    CONFIG_DM_SPI=y
    CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
    CONFIG_DM_I2C=y
    CONFIG_DM_GPIO=y
    CONFIG_ARMV7_LPAE=y
    CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x82000000

    编号
    # ARM 调试
    编号
    未设置# CONFIG_DEBUG_LL
    未设置# CONFIG_DM_KEYBOARD
    CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="am57xx-beagle-x15"

    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_LOCALVERSION=""
    CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
    CONFIG_CC_optimize_for_size=y
    CONFIG_LEGER=y
    CONFIG_SYS_malloc_clear_on_init=y

    编号
    #引导映像
    编号
    CONFIG_SUPPING_SPL=y
    CONFIG_SPL=y
    CONFIG_SPL_STACK_R=y
    未设置# CONFIG_SPL_SRADE_BSS
    CONFIG_FIT = y
    未设置# CONFIG_FIT_VERBOSE
    未设置# CONFIG_FIT_signature
    未设置# CONFIG_FIT_BEST _MATCH
    CONFIG_of_Board_Setup=y
    未设置# CONFIG_ON_SYSTEM_SETUP
    未设置# CONFIG_OUT_VACY_ALIAS
    CONFIG_SYS_Extra 选项=""
    CONFIG_SPL_LOAD_FIT = y
    未设置# CONFIG_SPL_RAM_ON_NON_FIT_IMAGE

    编号
    支持# SPL 介质加载
    编号
    未设置# CONFIG_SPL_YMODE_SUPPTON助
    未设置# CONFIG_SPL_MMC_support
    未设置# CONFIG_SPL_SPI_support
    未设置# CONFIG_SPL_USB_support
    未设置# CONFIG_SPL_SATA_support
    未设置# CONFIG_SPL_NOR_SUPPOR支助
    未设置# CONFIG_SPL_NAND_support
    未设置# CONFIG_SPL_ONENAND_SUPPTING
    未设置# CONFIG_SPL_NET_support
    未设置# CONFIG_SPL_DFU_support

    编号
    #引导时序
    编号
    未设置# CONFIG_BOOTSTAGE
    CONFIG_BOOTSTAGE_USER_COUNT=20
    CONFIG_BOOTSTAGE_STASH_ADDR=0
    CONFIG_BOOTSTAGE_STASH_SIZE=4096
    未设置# CONFIG_CONSOLE_RECORD

    编号
    #命令行界面
    编号
    CONFIG_CMDLINE=y
    CONFIG_hush_parser=y
    CONFIG_SYS_hush_parser=y
    CONFIG_SYS_PROMPLE="=>"

    编号
    #自动引导选项
    编号
    未设置# CONFIG_autobot_keyed

    编号
    #个命令
    编号

    编号
    #信息命令
    编号
    CONFIG_CMD_BDI=y
    CONFIG_CMD_CONSOLE= y
    未设置# CONFIG_CMD_CPU
    未设置# CONFIG_CMD_LICENSE

    编号
    #引导命令
    编号
    CONFIG_CMD_BOOTD = y
    CONFIG_CMD_BOOTM=y
    CONFIG_CMD_BOOTZ=y
    CONFIG_CMD_BOOTEFI=y
    CONFIG_CMD_ELF = y
    CONFIG_CMD_FDT=y
    CONFIG_CMD_GO=y
    CONFIG_CMD_RUN=y
    CONFIG_CMD_IMI=y
    # CONFIG_CMD_IMLS 未设置
    CONFIG_CMD_XIMG=y

    编号
    #环境命令
    编号
    CONFIG_CMD_ASKENV=y
    CONFIG_CMD_EXPORTENV=y
    CONFIG_CMD_IMPORTENV=y
    CONFIG_CMD_EDITENV=y
    # CONFIG_CMD_GREPENV 未设置
    CONFIG_CMD_SAVEENV=y
    CONFIG_CMD_ENV_exists=y

    编号
    #内存命令
    编号
    CONFIG_CMD_MEMORY = y
    CONFIG_CMD_CRC32=y
    未设置# CONFIG_LOOPW
    未设置# CONFIG_CMD_MEMTEST
    未设置# CONFIG_CMD_MX_CYCREX
    未设置# CONFIG_CMD_meminfo

    编号
    #器件访问命令
    编号
    CONFIG_CMD_DM=y
    未设置# CONFIG_CMD_DEMO
    CONFIG_CMD_LOADB=y
    CONFIG_CMD_LOADs=y
    # CONFIG_CMD_FLASH 未设置
    # CONFIG_CMD_ARMFLASH 未设置
    CONFIG_CMD_MMC=y
    # CONFIG_CMD_NAND 未设置
    CONFIG_CMD_SF=y
    CONFIG_CMD_SPI=y
    CONFIG_CMD_I2C=y
    CONFIG_CMD_USB=y
    CONFIG_CMD_DFU=y
    未设置# CONFIG_CMD_USB_MUS_STORAGE
    CONFIG_CMD_FPGA=y
    CONFIG_CMD_GPIO=y
    # CONFIG_CMD_RIO 未设置

    编号
    # Shell 脚本命令
    编号
    CONFIG_CMD_ECHO=y
    CONFIG_CMD_ITEST=y
    CONFIG_CMD_SOURCE=y
    未设置# CONFIG_CMD_SETEXPR

    编号
    #网络命令
    编号
    CONFIG_CMD_NET=y
    未设置# CONFIG_CMD_TFTPPUT
    # CONFIG_CMD_TFTPSRV 未设置
    # CONFIG_CMD_RARP 未设置
    CONFIG_CMD_DHCP=y
    CONFIG_CMD_NFS=y
    CONFIG_CMD_MII=y
    CONFIG_CMD_PING_y
    # CONFIG_CMD_CDP 未设置
    未设置# CONFIG_CMD_SNTP
    未设置# CONFIG_CMD_DNS
    未设置# CONFIG_CMD_LINK_LOCAL

    编号
    #其他命令
    编号
    未设置# CONFIG_CMD_CACHE
    CONFIG_CMD_TIME=y
    CONFIG_CMD_MISC=y
    # CONFIG_CMD_TIMER 未设置

    编号
    #电源命令
    编号
    未设置# CONFIG_CMD_PMIC
    CONFIG_CMD_CONGER=y

    编号
    #安全命令
    编号

    编号
    #文件系统命令
    编号
    CONFIG_CMD_EXT2=y
    CONFIG_CMD_EXT4=y
    CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
    CONFIG_CMD_FAT=y
    CONFIG_CMD_FS_generic=y
    CONFIG_SUPPING_OD_CONTIN控制= y

    编号
    #设备树控制
    编号
    CONFIG_of_control=y
    未设置# CONFIG_SPL_OPEN_CONTROL
    CONFIG_of_separate=y
    未设置# CONFIG_ON_EMBED
    CONFIG_ON_LIST="am57xx-beagle-x15 am572x-idk am571x-idk"
    CONFIG_NET=y
    未设置# CONFIG_NET_RANGE_ETHADDR
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    CONFIG_NET_TFTP_VARS=y

    编号
    #设备驱动程序
    编号

    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_DM=y
    CONFIG_DM_WARN=y
    CONFIG_DM_DEVICE_REMOVE_=y
    CONFIG_DM_STDIO=y
    CONFIG_DM_SEQ_ALIAS=y
    未设置# CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS
    未设置# CONFIG_REGMAP
    未设置# CONFIG_SPL_REGMAP
    未设置# CONFIG_DevRes
    CONFIG_SIMPLE_BUS=y
    CONFIG_of_translate=y
    未设置# CONFIG_ADC
    # CONFIG_ADC_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ADC_SANDBOX
    未设置# CONFIG_BLK
    CONFIG_DIST=y
    未设置# CONFIG_BLOCK_CACHE
    CONFIG_DWC_AHCI=y

    编号
    #时钟
    编号
    未设置# CONFIG_CLK
    未设置# CONFIG_CPU

    编号
    #硬件加密设备
    编号
    # CONFIG_FSL_CAAM 未设置

    编号
    #驱动程序型号演示
    编号
    未设置# CONFIG_DM_DEMO

    编号
    支持# DFU
    编号
    未设置# CONFIG_DFU_TFTP

    编号
    # DMA 支持
    编号
    未设置# CONFIG_DMA
    未设置# CONFIG_TI_EDMA3

    编号
    # GPIO 支持
    编号
    未设置# CONFIG_Altera_PIO
    # CONFIG_DWAPB_GPIO 未设置
    # CONFIG_ATMEL_PIO4未设置
    未设置# CONFIG_Intel_Broadwell_GPIO
    未设置# CONFIG_LPC32XX_GPIO
    未设置# CONFIG_MSM_GPIO
    未设置# CONFIG_PCF8575_GPIO
    未设置# CONFIG_Rockchip_GPIO
    未设置# CONFIG_VYBRID_GPIO

    编号
    # I2C 支持
    编号
    未设置# CONFIG_DM_I2C_COMPAT
    未设置# CONFIG_DM_I2C_GPIO
    # CONFIG_SYS_I2C_Intel 未设置
    # CONFIG_SYS_I2C_Rockchip 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_MUX
    # CONFIG_CROS_EC_KEYB 未设置

    编号
    # LED 支持
    编号
    未设置# CONFIG_LED

    编号
    #内存控制器驱动程序
    编号

    编号
    #多功能设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MISC
    未设置# CONFIG_CROS_EC
    未设置# CONFIG_FSL_SEC_MON
    未设置# CONFIG_MXC_OCOTP
    # CONFIG_PWRSEQ 未设置
    未设置# CONFIG_PCA951_LED
    未设置# CONFIG_RESET
    未设置# CONFIG_Winbond_W83627

    编号
    支持# MMC 主机控制器
    编号
    CONFIG_DM_MMC=y
    未设置# CONFIG_MSM_SDHCI
    # CONFIG_Rockchip_DWMMC 未设置
    # CONFIG_Zynq_SDHCI 未设置

    编号
    # MTD 支持
    编号
    未设置# CONFIG_MTD

    编号
    # NAND 器件支持
    编号
    未设置# CONFIG_DM_NAND
    # CONFIG_NAND_DANLI 未设置
    未设置# CONFIG_NAND_VF610_NFC
    # CONFIG_NAND_PXA3XX 未设置
    未设置# CONFIG_NAN_ARASAN

    编号
    #通用 NAND 选项
    编号
    未设置# CONFIG_SPL_NAND_Denali

    编号
    # SPI 闪存支持
    编号
    CONFIG_SPI_FLASH=y
    CONFIG_SPI_FLASH_bar=y
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_Atmel
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_EON
    # CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE 未设置
    # CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX 未设置
    CONFIG_SPI_FLASH_Spansion=y
    # CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_SST
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_Winbond
    CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_Sectors = y
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_DataFlash
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_MTD
    CONFIG_DM_ETH=y
    未设置# CONFIG_PHYLIB
    CONFIG_NETDEVICES=y
    # CONFIG_Altera_TSE 未设置
    未设置# CONFIG_E1000
    # CONFIG_ETH_DESIGWARE 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8139
    未设置# CONFIG_RTL8169

    编号
    # PCI
    编号
    未设置# CONFIG_DM_PCI

    编号
    #引脚控制器
    编号
    未设置# CONFIG_PINCTRL

    编号
    #电源
    编号
    CONFIG_DM_PMIC=y
    CONFIG_PMIC_children = y
    CONFIG_SPL_PMIC_children = y
    未设置# CONFIG_PMIC_ACT8846
    未设置# CONFIG_DM_PMIC_PFUZE100
    未设置# CONFIG_DM_PMIC_MAX77686
    未设置# CONFIG_PMIC_PM8916
    未设置# CONFIG_PMIC_RK808
    未设置# CONFIG_PMIC_S2MPS11
    未设置# CONFIG_DM_PMIC_SANDBOX
    # CONFIG_PMIC_S5M8767未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_TPS65090
    CONFIG_PMIC_PALMPSA=y
    未设置# CONFIG_PMIC_LP873X
    CONFIG_DM_电脑 控制器= y
    未设置# CONFIG_SPL_DM_电脑 控制器
    未设置# CONFIG_DM_电脑 控制器_FIXED
    未设置# CONFIG_DM_REGER_GPIO
    CONFIG_DM_Regulator Palmas=y
    未设置# CONFIG_DM_PWM
    未设置# CONFIG_RAM
    # CONFIG_DM_RIO 未设置

    编号
    #远程处理器驱动程序
    编号

    编号
    #实时时钟
    编号
    未设置# CONFIG_DM_RTC

    编号
    #串行驱动器
    编号
    CONFIG_require_serial_console=y
    CONFIG_SERIAL_Present = y
    CONFIG_SPL_SERIAL_Present = y
    CONFIG_DEBUG_UART=y
    未设置# CONFIG_DEBUT_UART_Altera_JTAGUART
    未设置# CONFIG_DEBUT_UART_Altera_UART
    CONFIG_DEBUT_UART_NS16550=y
    未设置# CONFIG_DEBUT_S5P
    未设置# CONFIG_DEBUT_UARTLITE
    未设置# CONFIG_DEBUT_ARM_DCC
    # CONFIG_DEBUG_UART_Zynq 未设置
    # CONFIG_DEBUG_UART_PL010未设置
    # CONFIG_DEBUG_UART_PL011未设置
    CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x48020000
    CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK_48000000
    CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT = 2
    未设置# CONFIG_DEBUT_BOARD_INIT
    未设置# CONFIG_DEBUT_UART_ANICATE
    未设置# CONFIG_DEBUT_SKIP_INIT
    未设置# CONFIG_Altera_JTAG_UART
    未设置# CONFIG_Altera_UART
    未设置# CONFIG_FSL_LPUART
    CONFIG_SYS_NS16550=y
    未设置# CONFIG_MSM_serial

    编号
    #声音支持
    编号
    未设置# CONFIG_SOUND

    编号
    # SPI 支持
    编号
    # CONFIG_Altera_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_Cadence_QSPI
    # CONFIG_DESIGWARE_SPI 未设置
    # CONFIG_EXYNOS_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_FSL_DSPI
    未设置# CONFIG_FSL_QSPI
    未设置# CONFIG_ICH_SPI
    # CONFIG_Rockchip_SPI 未设置
    # CONFIG_TEGRA114_SPI 未设置
    # CONFIG_TEGRA20_SFLASH 未设置
    # CONFIG_TEGRA20_slink 未设置
    # CONFIG_TEGRA210_QSPI 未设置
    未设置# CONFIG_Xilinx SPI
    未设置# CONFIG_OMAP3_SPI
    # CONFIG_FSL_ESPI 未设置
    CONFIG_TI_QSPI=y

    编号
    # SPMI 支持
    编号
    未设置# CONFIG_SPMI
    未设置# CONFIG_DM_热力

    编号
    #定时器支持
    编号
    未设置# CONFIG_TIMER

    编号
    # TPM 支持
    编号
    CONFIG_USB=y
    未设置# CONFIG_DM_USB

    编号
    # USB 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_XHCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_XHCI
    未设置# CONFIG_USB_EHCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_EHCI
    CONFIG_USB_DWC3=y
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_HOST
    CONFIG_USB_DWC3_Gadget=y

    编号
    #平台胶合驱动程序支持
    编号
    CONFIG_USB_DWC3_OMAP=y

    编号
    # PHY 子系统
    编号
    CONFIG_USB_DWC3_PHY_OMAP=y
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_PHY_Samsung

    编号
    # MUSB 控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_HOST
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_Gadget

    编号
    ULPI 驱动器
    编号

    编号
    # USB 外设
    编号
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE
    未设置# CONFIG_USB_keyboard
    CONFIG_USB_Gadget=y
    # CONFIG_USB_GADGET_Atmel_USBA 未设置
    # CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG 未设置
    未设置# CONFIG_CI_UDC
    CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
    CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
    CONFIG_USB_Gadget_ddownload=y
    CONFIG_G_DNL_Manufacturer="德州仪器"
    CONFIG_G_DNL_VENDOR_NUM=0x0451
    CONFIG_G_DNL_PRODUCT_NUM=0xd022

    编号
    #图形支持
    编号
    未设置# CONFIG_DM_VIDEO

    编号
    # TrueType 字体
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO VESA
    # CONFIG_VIDEO LCD_ANX9804未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO LCD_SSD2828
    未设置# CONFIG_VIDEO_MVEBU
    未设置# CONFIG_I2C_EDID
    未设置# CONFIG_DISPLAY
    # CONFIG_VIDEO_TEGRA20未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO 桥接器
    未设置# CONFIG_PHYS_TO_BUS

    编号
    #文件系统
    编号

    编号
    #库例程
    编号
    未设置# CONFIG_CC_Optimize libs_for_speed
    CONFIG_have 专用 libgcc=y
    未设置# CONFIG_USE_PRIVE_libgcc
    CONFIG_SYS_Hz=1000
    未设置# CONFIG_USE_TING_printf
    CONFIG_REGEX=y
    未设置# CONFIG_LIB_RAND
    未设置# CONFIG_CMD_Dhrystone
    未设置# CONFIG_RSA
    未设置# CONFIG_TPM

    编号
    #散列算法支持
    编号
    未设置# CONFIG_SHA1
    # CONFIG_SHA256未设置
    # CONFIG_SHA_HW_ACCEL 未设置

    编号
    #压缩支持
    编号
    未设置# CONFIG_LZ4
    CONFIG_errno_STR=y
    CONFIG_of_LIBFDT=y
    CONFIG_SPL_of_LIBFDT=y
    CONFIG_EFI_LOADER=y
    # CONFIG_UNIT_TEST 未设置 Vamshi G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    任何输入。

    提前感谢、
    Vamshi G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    目前、我已在 include/common.h 中定义了"调试"、因此我可以打印。

    +#define debug 1

    谢谢