This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GP EVM 摄像头问题

Guru**** 2963260 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664967/linux-am5728-gp-evm-camera-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、TI、

我使用的是 AM5728 GP EVM 板。

我在板上提供的摄像头有一些问题。

我无法使用。 当我打开应用程序时、它会显示捕获和退出按钮以及黑屏。

当我使用命令"dmesg | grep mt9t"时、它会为我提供以下输出:

[8.099692]   mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000
[8.105390]   mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:96000000
[8.112090]   mt9t11x 4-003c:GPIO 查找以进行使用者复位
[8.112095]   mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.112163]   of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'reset-GPIO'属性-状态(0)
[8.112202]   mt9t11x 4-003c:GPIO 查找以实现消费者断电
[8.112206]   mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.112225]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'POWERDOS-GPIO'属性-状态(0)
[8.112233]   mt9t11x 4-003c:用于消费类示波器的 GPIO 查找
[8.112237]   mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.112252]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'oscen-GPIO'属性-状态(0)
[8.112260]   mt9t11x 4-003c:消费类 bufen 的 GPIO 查找
[8.112264]   mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.112279]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'bufen-GPIO'属性-状态(0)
[8.112287]   mt9t11x 4-003c:使用方面的 GPIO 查找
[8.112291]   mt911x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.112306]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'camon-GPIO'属性-状态(0)
[8.160863]   mt9t11x 4-003c:产品 ID 错误 ffffffff87

我也在移除后重新连接了摄像头、但同样的问题正在重复出现。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此行[8.160863] mt9t11x 4-003c:产品 ID 错误 ffffff87表示您的传感器板已损坏或传感器已松动。
    您可以尝试将传感器板紧固到基板上。
    另请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../2298506

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的回复。

    几天前、我能够使用双摄像头演示查看摄像头并捕获了一些图像、但现在我无法使用摄像头。

    谢谢、此致、
    Omka重塑 战争
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查上述建议并检查链接。
    您可以使用命令 ls /dev/video 来检查是否看到/dev/video1.

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    我无法使用"ls /dev/video 命令查看/dev/video1。

    谢谢、
    Omka重塑 战争
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您从我的第一个答案中的建议中尝试了什么?
    如果您的一侧有另一个摄像头模块、您可以尝试使用它吗?


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还可以尝试重新连接模块、并使用螺钉固定摄像头模块。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Omka重塑 战争、

    我假设您能够解决您的问题、因为没有答案。
    如果您不是、请在您旁边发布有关我的建议和观察结果的答案。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    很抱歉耽误了我的工作。

    我已经与硬件团队进行了验证。 每个东西都很好、就像硬件方面一样。

    此外、在我为电路板通电时、摄像头背面的电源 LED 也会亮起。

    谢谢、

    Omka重塑 战争

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试应用此主题中的两个补丁:
    e2e.ti.com/.../2298506

    如果仍然不起作用、请启用调试:
    echo 3>/sys/class/video4linux/video1/dev_debug
    有关更多信息、请参阅本指南的调试章节:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VIP_User's_Guide

    如果您有另一个摄像头模块、请尝试使用、尤其是如果您有基于 ov10635的传感器板?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

            您能给我澄清一下 LED 指示吗?

            表示摄像头模块下方的 LED 是否亮起表示连接/接口是否正常?

    提前感谢。

    此致、

    岐山 Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 我的方面也有类似的问题。 指示灯亮起、但没有/dev/video1.
    在我的案例中、摄像头坏了。
    请尝试上述建议、发布补丁和调试日志、包括 dmegs。
    您也可以检查这个 e2e 线程。

    e2e.ti.com/.../2246165

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您能够解决您的问题、因为上周没有回复。
    我要关闭此主题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

              实际上、我们现在没有额外的图像传感器模块。

    因此、当我们获得它时、我们将更新结果。

    此致、

    岐山 Patel。