This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] KeyStone II:是否需要通过软件激活/配置 SmartReflex 稳压器?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654120/keystone-ii-is-it-neccessary-to-activate-configure-the-smartreflex-regulator-from-software

主题中讨论的其他器件:AM5K2E04

有关 Keystone II 处理器系列中提供的 SmartReflex 自动电压调节的问题(我们使用 的是 AM5K2E04)

是否需要通过软件驱动程序激活 SmartReflex 功能、或者是否在 SoC 启动时自动启用 SmartReflex 功能?

我提出这一问题是因为我在 Linux 内核中找到了"SmartReflex"驱动程序、即 drivers/power/AVS/SmartReflex.c、但这一驱动程序似乎仅适用于 OMAP 器件、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerard、

    在 Processor SDK 中、Keystone-2器件不支持 SmartReflex、是的、它仅支持 dra7系列、 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、

    让我补充一点澄清。  对于所有 KeyStone II 器件、必须使用 SmartReflex 电源解决方案。  (如需更多信息、请参阅 EVM 设计和硬件设计指南。)  但是、在大多数情况下、这是一种仅用于硬件的实现方案、无需任何软件参与。  某些器件确实支持增强型 SRc0-TC (具有温度补偿功能的 SmartReflex 0类)、该增强型 SRc0-TC 需要一些软件配置才能获得最佳性能。  温度补偿增强功能的使用是可选的、并非在所有器件上都可用。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!

    我想我们已经正确设置了:-)
    我们有一个支持 SmartReflex 的电源单元、如果我理解正确、AM66K2E04上无需软件交互。

    我们只是想知道一切是否都正确、因为 Keystone2指示所需的内核电压为1.046V、这似乎有点高。

    谢谢、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    这是具有智能反射的正常 CVDD 电压。  请参阅 数据手册中表9.2建议运行条件下的脚注:

    (3)用户需要将其电路板 CVDD 电源初始值编程到器件上的1.0V。 加电时的初始 CVDD 电压为
    标称值为1.0V、必须在 VCNTL 引脚上显示后立即转换为 VID 设定值。 这是必需的
    TI 保证的完整电源功能和可靠性目标。
    (4) SRVnom 是指独特的 SmartReflex 内核电源电压、其电压范围为0.8V 和1.1V、可通过进行预设
    每个单独器件的出厂设置。 您的器件可能无法编程为在上限范围内运行、但已经过设计
    因此,如果确定它是可以接受的或必要的。 用于支持可变 SRV 功能的电源应
    能够使用 SOC SmartReflex 提供的4位或6位二进制输入值来提供0.8V-1.1V 动态范围
    输出。

    Tom