This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2PXEVM:TDA2Px 中3D 2MP SV 演示的性能估算

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653681/linux-tda2pxevm-performance-estimation-of-3d-2mp-sv-demo-in-tda2px

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

我发现有一个在 TDA2Px EVM 上运行的3D 2MP SV 演示、我想检查 TDA2Px 中的最大通道容量。

1、是否可以在每个通道上使用 MOD 运行4通道3D 2MP @ 30fps SV 演示? 例如、可以启用4通道 MOD?

2.使用内部 ISP,

  TDA2Px 中采用 MOD 的2MP 30fps 时的最大通道容量是多少?

  是否可以在 TDA2Px 中使用 MOD 针对 CMS 运行2通道或3通道2MP 60fps 以及3D 2MP SV 演示?   

3.使用外部 ISP,  

  是否可以在 TDA2Px 中使用 MOD 针对 CMS 运行2通道或3通道2MP 60fps 以及3D 2MP SV 演示?

4.使用外部 ISP (例如对于 CMS)+内部 ISP (例如对于 SV)组合,  

  是否可以在 TDA2Px 中使用 MOD 针对 CMS 运行2通道或3通道2MP 60fps 以及3D 2MP SV 演示?

5.使用内部 ISP,

  是否可以在 TDA2Px 中为 CMS 运行具有 MOD 的3通道2MP 60fps?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-IL、

    您的新问题已转交给专家回答。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    MOD 的要求是什么? 我是指 DSP MHz?
    这一切取决于 MOD 算法的 DSP MHz 要求。
    关于 ISP、它实际上可以支持4通道2MP @30fps、我们可以再添加一个通道。 但是、如果您需要更多通道、则可以提高 ISP 频率

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。

    对于 MOD、很遗憾、我的客户不知道 MOD 和 DSP MHz 的要求。 如果我们对 MOD 有任何参考、将会非常有帮助。

    我们能否使用 MOD 和 MOD 用例估算此用例?

    对于 ISP、当我们提高 ISP 频率时、是否可以使用以下组合?

    * 4通道2MP 30fps 服务+ 1通道2MP 60fps CMS

    * 4通道2MP 30fps 服务+ 2通道2MP 60fps CMS

    * 4通道2MP 30fps 服务+ 3通道2MP 60fps CMS

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Si、

    请分享您的电子邮件 ID?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将电子邮件发送至

    psi0@ti.com


    谢谢、此致、
    SI