工具/软件:Linux
你(们)好 我们开发了 Linux ( 三个显示和视频处理以及3D GPU 渲染)和 RTOS (音频处理引擎(音频效果、混合、使用 各种 FFT 混响)。
PCM 在 CMEM 上在 Linux 和 RTOS 之间共享。
当 Linux 仅 在多音频播放器上运行、而不在3D GPU 的视频处理和渲染上运行时、DSP (C66x)的声音非常好。
但是、当 Linux 在多音频播放器上运行时、使用3D GPU 进行三个显示屏、视频处理和渲染时、 使用 McASP 的 DSP 声音(C66x)会损坏。
然后,我们按如下方式对其进行测试。
-当 Linux 在多音频播放器、 三个显示和 视频处理上运行时、 采用 McASP 的 DSP Sound (C66x)效果良好。 有时声音有干扰。
-当 Linux 在多音频播放器上运行时、使用3D GPU 进行三个显示屏、视频处理和渲染、 使用 McASP 的 DSP 声音(C66x)将会损坏。
我们想知道内存带宽是否足够。
/glsdkstatcoll -f config.ini
EMIF1 CMD_PEND 86%数据51%
EMIF2 CMD_PEND 83%数据50%
如何使用 Linux 完全使用许多 IP (DSS、3DGPU、2DGPU、IVA-HD)实现良好的音质?
如果 DSP 在 DMM 的 PEG 上具有最高优先级、并且其他许多 IP (DSS、3DGPU、2DGPU、IVA-HD)具有最低优先级、那么它听起来是否相当好?
-对吗、我们想要如何 设置。 (例如,在 TRM 的表14-10 (ConnID 值)中,IVA 4位 ConnID 为3,但在 e3e 站点中 IVA 4位 ConnID 为 E,因此我们不知道 合适的 ConnID )。
如果 您有其他解决方案、请回答我的问题。
非常感谢。