This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G12:PWM 驱动器的可用性

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662418/rtos-66ak2g12-availability-of-pwm-driver

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:K2GICE

工具/软件:TI-RTOS

我的客户希望在 K2G 上使用 ePWM。 目前、RTOS SDK/PDK 中似乎没有驱动程序。

有没有计划?

ePWM 的 CSL 代码存在、但如果它已经在 K2G 上测试(最佳情况:K2GICE)、它是否不清。 请告诉我状态。

欢迎使用任何源代码示例...

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    正如您所说的、目前 CSL 中只有一些低级初始化。 但是没有驱动程序、请参阅软件开发人员指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我自己也有同样的问题。 有没有新闻? 如何运行 PWM?

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是我在上一个帖子中回答的。 TI RTOS 中没有用于 PWM 的即用型驱动程序。 CSL 中只有一个基本的初始化函数。

    如果您愿意、可以查看 Linux 内核源代码。 它们包含用于 ehrpwm 的驱动程序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frank、Richard、

    目前没有计划包含用于设置 PWM 的低级驱动程序、但有一个诊断测试用例示例已用于验证 K2G GP EVM 平台上的 PWM 接口。

    测试位于:
    \packages/ti\board\diag\PWM

    您可以将其用作起点。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Rahul、我会听从你的意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rahul。 工作正常!