This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:USB 音频类的相关示例和门户网站

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653672/rtos-omap-l138-related-example-and-portal-site-for-usb-audio-class

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我最近注意 到 TI 在 AM335x、OMAP-L13x 和 C674x 平台上提供了 USB 音频类的功能。 相关的示例代码和门户网站在哪里进行解释? 此外,您是否计划在其他处理器(例如 K2G 和 AM57x)上支持它?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawada-San、

    USB 音频类位于文档暂存区、等待一些在假期休息期间不可用的审阅者进行审阅。 计划本周将其移至外部 wiki。 在此之前,我已附上了 PDF 版本的文档供您参考。

    在 OMAPL138 LCDK 上设置 USB 音频驱动程序的说明、位于该文档的末尾。 如果您有任何反馈意见、请查看并告知我们。

    此致、
    Rahul

    OMAPL13x/AM335x 的 USB 音频类文档

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_Audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul - San、

    感谢您提供相关信息。 看起来还可以。 那么,您对其他处理器支持的计划是什么?

    此致、
    NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul - San、

    其他问题--它是否支持 UAC 2.0? 客户可能希望采样率为192Khz。

    此致、
    NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t 驱动器不支持 UAC 2.0、当前版本的驱动器仅支持48kHz 采样。

    您需要在什么 SOC 上使用此驱动程序? 当前计划针对的是基于用户对特定 SOC 上功能的兴趣的器件、因此如果您有用例、请向我们提供有关用例和应用的更多详细信息。

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t、您不支持高于48kHz 的更高采样率... 我`m`s 我们的销售人员对 UAC 的期望。 我`ll 他们的反馈后、我会通过私人消息向您输入。

    此致、
    NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kawada-San。 我将在这里结束讨论、因为我们可以通过专用消息离线跟进。