This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:用于 UDP 性能的 CPSW 驱动程序调优

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665795/linux-am3358-cpsw-driver-tuning-for-udp-performance

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、我正在使用 AM335x 处理器 SDK v04.02.00.09和 AM335x 入门套件 v1.2B。 我们正在尝试针对 UDP 性能优化 CPSW 驱动 程序、并发现有关在此链接中调整 desc_pool_size 的信息不适用于最新的 SDK。 器件树更改对此没有影响、并且无法使用 insmod 更改参数。 请提供有关如何在最新 SDK 中调整 desc_pool_size 的更新信息。

谢谢、

Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rueben、

    您发布的链接需要更新、以指示如何将 Rx_descs 的数量传递到 cpsw 驱动程序。 我将尝试在明天更新此页面。

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    我更新了链接、以反映如何使用最新的4.02 SDK 修改描述符。 该页面还提供了一个示例、说明如何调整内核 UDP 缓冲区大小、该大小仍应与描述符池更改结合使用。

    此致、
    Schuyler