This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:有关 Android O 发布计划的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654678/linux-dra756-questions-of-android-o-release-schedule

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

有关 TI 在 DRA7XX 上发布 Android O 的几个问题:

  1. Android 8.1现已推出、TI 何时发布适用于 DRA7XX 的 Android 8.1?
  2. 6AA.1.0中的内核版本是4.4、是否更新到4.9或更高版本?
  3. 6AA.1.0中的 U-boot 版本是2016.05、它会更新到2017.01还是更新版本?
  4. TI 是否会支持器件树覆盖(source.android.com/.../)、这似乎需要为此功能更新 u-boot。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我已将您的问题转交给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    适用于 Android O 和 O MRS 的 TI 汽车 Android SDK 版本将保留内核4.4和2016.05 u-boot。
    下一个 SDK 版本将基于 O MR1。 有关发布计划/路线图、请联系您当地的 TI 现场应用工程师。

    如果 Android CDD 中的 O 要求使用 Dto 功能、则将考虑使用 Android SDK。

    此致、
    Vishal