This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:有源噪声消除项目

Guru**** 2959260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664087/tms320c6748-active-noise-cancellation-project

器件型号:TMS320C6748

您好!

我正在执行一个主动噪声消除项目。 我的要求类似于另一个问题、以下链接:

https://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c6000_high_performance_dsps/f/115/t/561587?keyMatch=active%20noise%20cancellation&tisearch=Search-EN-Support

除了我有特定的处理时间要求:

    我们的程序中的第一条路径是离安静区域3m 的距离。 空气中的声速约为340m/s、因此我们必须在8毫秒内完成该过程。

我们更喜欢使用 LCDK 来完成我们的项目。

我的问题是:

    (1)该试剂盒是否足够快、足以在8毫秒内完成转运和处理?

    (2)如何解决输入问题? 该板具有1个线路输入和1个麦克风输入。 我的项目需要两个实时麦克风输入。 我们可以在该板上制造它吗?

如果 LCDK 不能满足要求、您能为此项目推荐另一个吗?

感谢您的支持、并希望很快收到您的回复。

此致、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    期待收到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅回声抵消 TI 参考设计文档。此处链接了该文档以供参考:
    e2e.ti.com/.../651326

    DSP Soundware 通过 C6748 LCDK 平台实现了 AEC 设置。 我们有多个第三方解决方案和 AEC 解决方案、但您需要查看他们的技术文档以查看他们的处理时间。

    在 LCDK 板上、要连接麦克风、您需要连接 MIC 偏置、我认为它是浮动的。 我知道 DSP Sound ware 团队使用分离器电缆连接麦克风进行测试、但要进行完整的硬件设置、您可能需要查看 TI 设计。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    我已经检查了 AEC 项目、它显示他们在项目中只需要一个麦克风。 但是、我的项目需要两个实时麦克风输入、一个用于噪声源、另一个用于安静区域。 由于套件有两个输入:一个是麦克风输入,另一个是线路输入。 我可以直接将麦克风连接到线路输入端口、还是需要开关或其他设备?

    期待您的回复。

    此致、
    锂离子电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li、

    您可以参考 LCDK 的原理图来查看音频输入。 原理图应是 LCDK 随附的封装的一部分、也可以从电路板供应商处获取。

    所有线路输入/线路输出(J10)和麦克风输入(J11)均为立体声连接器。

    您不能同时使用线路输入和麦克风输入端口、但您可以使用麦克风输入或线路输入连接器的左右通道。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查电路板,有2个输入(麦克风输入、线路输入)和1个输出(线路输出)。 任一输入都可以同时处理输出、从而满足我的项目要求。 但我的问题是、我是否可以有两个麦克风输入

    同时工作 。 这是我的问题中的关键部分。 如果一个 LCDK 不起作用、您能为我解决这个问题还是推荐一个新电路板。

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li、

    您是否有 LCDK 的原理图? 您可以参考这些参数来检查和了解立体声音频输入。

    您可以使用麦克风输入连接器的左右声道来满足您的要求。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有原理图、它显示只有一个麦克风输入。

    我想我对您的解决方案有一定的了解。 您希望我将一个麦克风输入拆分为两个输入。 其中一个麦克风连接到原始输入的左通道、另一个麦克风连接到右侧通道? 如果我错了、请纠正我的问题。

    感谢您的解决方案。 我认为它根据库中的代码示例工作。 但我们无法获得麦克风开关。 我能否在 TI 购买一个、因为我在网上找不到它。

    期待您的回复。

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您对分离麦克风输入的理解是正确的。 n`t 我所知、TI 不会提供音频垃圾。 为了设置设计、我们从第三方供应商处订购了电缆。 您可以在亚马逊或其他在线零售商处找到此信息。

    此致、
    Rahul