This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:为 sdcard 创建"引导和 angstrom"分区时出错

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654870/dra750-error-in-creating-the-boot-and-angstrom-partitions-for-sdcard

器件型号:DRA750

您好!

我使用的是 TI J6 dra75x EVM。

我正在尝试在 SDcard i.e、boot 和 angstrom 上进行分区。

但是、当我运行"omap-mkcard.sh"脚本时、我会遇到以下错误:

中的1024+0记录
1024+0记录输出
已复制1048576字节(1.0 MB、1.0 MIB)、0.345671 s、3.0 Mb/s
磁盘大小- 7948206080字节
油缸- 966
sfdisk:无效选项--'D'

用法:
 sfdisk [选项] [[-N] ]
 sfdisk [选项]

显示或操作磁盘分区表。

命令:
 -A、--activate [ ] 列出或设置可引导 MBR 分区
 -d、--dump                  转储分区表(可用于以后的输入)
 -J、-json                  以 JSON 格式转储分区表
 -g、--show-geometry [ ]   列出所有或指定设备的几何体
 -l、--list [ ]            列出每个设备的分区
 -F、--list-free [ ]       列出每个设备的非分区可用区域
 -s、--show-size [ ]       列出所有或指定设备的大小
 -T、--list-types                 打印已识别的类型(请参阅-X)
 -V、--verify [ ]          测试分区是否正确

 --part-label [ ]打印或更改分区标签
 --part-type [ ]打印或更改分区类型
 --part-uuid [ ]打印或更改分区 uuid
 --part-atttrs [ ]打印或更改分区属性

                     设备(通常为磁盘)路径
                    分区编号
                    分区类型、GPT 的 GUID、MBR 的 hex

选项:
 -a、--append             partitions to existing partition table (将分区追加到现有分区表)
 -b、--backup             分区表扇区(请参阅-O)
    --bytes              打印大小(以字节为单位,而不是以人类可读格式)
 -f、--force              禁用所有一致性检查
    --color[= ]     输出色彩(自动、始终或从不)
                            默认情况下启用颜色
 -N、--PartNo        指定分区号
 -n、--no-act             执行除写入设备之外的所有操作
    --no-reread          不检查设备是否正在使用
 -O、--backup-file  覆盖默认备份文件名
 -o、--output       输出列
 -q、--quiet              抑制额外的信息消息
 -X、--label        指定标签类型(dos、gpt、...)
 Y、--label 嵌套 指定嵌套标签类型(dos、bsd)

 -L、--linux              已弃用、仅用于向后兼容性
 -u、--unit S             已弃用、仅支持扇区单元

 -h、--help    显示此帮助并退出
 -v、-version 输出版本信息并退出

可用列(对于-o):
 GPT:设备开始端扇区大小类型 UUID 属性名称 UUID
 DOS:设备启动端扇区油缸尺寸类型 ID Attrs 引导端 C/H/S
     START-C/H/S
 BSD:层开始端扇区油缸尺寸类型 Bsize CPG Fsize
 SGI:器件开始端扇区气缸尺寸类型 ID 属性
 Sun:设备开始端扇区油缸大小类型标识标志

有关更多详细信息、请参阅 sfdisk (8)。
在/dev/dev 中找不到引导分区
在/dev/dev 中找不到 rootfs 分区

是否有人建议使用 sfdisk 的替代产品?

谢谢、BR、

Suhas