This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:SPL 与器件树

Guru**** 2929260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665877/processor-sdk-am335x-spl-with-device-tree

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

我目前正在使用 Processor SDK Linux 03.03.00.04 U-Boot。   尝试将驱动程序支持添加到 TPM 功能的 SPL 中、但在使用器件树(具有 CONFIG_SPL_OL_CONTROL 的 CONFIG_SPL_DM)时、我无法从我们的板从 SPL 获取控制台输出。  

使用不带 CONFIG_SPL_OD_CONTROL 的 SPL/uBoot、board.c 中的硬编码 UART 能够完美地工作、从而使用相同的 DTS 和 CONFIG_OV_CONTROL 选项获得 SPL 和 U-Boot 的控制台。  我已经进入并修改了相关的 DTS 文件、以包含'u-boot、dm-pre-reloc'、从而将器件 传播到 SPL DTS、但在这种挂起期间、我无法获得任何控制台输出这一事实似乎很麻烦。   

同样、在上一阶段、具有 DTS 和 SPL 标准的 U-Boot 工作正常。  当我尝试将 U-Boot 与 DTS 和 SPL 搭配使用时、我不会收到控制台反馈、系统似乎挂起。  如果您能深入了解解决方案的可能位置、我们将不胜感激!

谢谢、

Adam

AM335x-bonebblack.dts
am33xx.dtsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请在 最新 的 Processor SDK 上尝试此操作。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于04.02.00版 U-Boot 发行说明中的已知问题 LCPD-10233、我避免使用该 SDK 的最新(4.0)版本:
    "U-boot:在 SPL 中使用 DM_I2C 断开"

    我们使用的 TPM 位于 I2C 总线上。 是否有可用的补丁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要代码在 SPL 中进行 i2c 初始化后、您就应该能够使用最新的 SDK。 SPL 初始化 i2c、以便能够从 EEPROM 读取电路板类型。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了您的问题?

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试移至稍后的版本并确认控制台支持可用。   但是、切换到使用 SPL 中的驱动程序模块并使用器件树支持解决了更多问题、尤其是 MMC 和获取 U-Boot 映像。   

    上述建议有助于我们进一步推进、方法是返回到之前的构建、并以与配置 EEPROM 时使用 EEPROM 的方式与 I2C 和 TPM 进行通信。