This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6672:C6672上的 Ping 测试失败问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654932/rtos-tms320c6672-ping-test-fail-problem-on-c6672

器件型号:TMS320C6672

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我们将测试使用 TMS320C6672制造的电路板。

当℃在低温(-5℃~ 10 μ s)下测试电路板时、电路板启动时没有任何问题、但 Ping 测试时出现问题

有时 、我们会收到 ping 测试的失败消息。

此症状不规律地出现

我们想知道如何解决这个问题。

DSP:TMS320C6672ACYPA

PHY 芯片:88E111111_BAB1

SGMII 时钟:312.5MHz

NDK:2.21.1.38

SYS BIOS:6.33.6.50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已查看有关此类已知问题的 PHY 文档?

    此致、
    Yordan