This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:TMS320C6748

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666009/ccs-omap-l138-tms320c6748

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

"目标 CPU 上的电源故障"


   我使用 TMS320C6748将两个图像相关联。

   当我从   CCS Studio 中的 c 代码调用'相关性' asm 代码时,在我调用 asm 代码的位置,执行停止,原因是目标 CPU 出现电源故障。

   plz 帮助

   此致、

   维什瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    您在运行我们的示例之一时是否遇到电源故障、或者仅此特定代码发生电源故障?

    您可能还需要尝试隔离 PC 与电路板或仿真器之间的电源。 请参阅以下讨论此问题的 E2E 主题: e2e.ti.com/.../237108
    e2e.ti.com/.../510288

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sahin Okur 的答复、
    我尝试隔离电源、但问题仍未解决。
    我在 asm 代码中使用了嵌套循环,这是否是出现此问题的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishwas、

    您使用的是哪种电路板? 您能否共享您的代码以便我可以尝试在我的结尾复制此代码?