This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:在 EDMA 存储器访问发生时,SoC 内的 ARM 或 DSP 内核是否处于等待状态?

Guru**** 2956050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654765/omap-l138-while-edma-memory-access-is-happening-will-arm-or-dsp-core-inside-soc-be-in-wait-state

器件型号:OMAP-L138

 在 OMAP L138、ARM、DSP、EDMA 控制器和存储器以及所有外设 均通过 SCR 连接、因此我的要求是、当 EDMA 存储器访问发生时、意味着内存总线由 EDMA 控制器控制、以便 ARM 或 DSP 执行或处于 HALT 状态 (等待状态)如果它们不处于等待状态 ,那么 EDMA、ARM、DSP 都同时工作时并行访问是如何发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在电路板上使用的是什么软件?
    例如、如果这是 Linux、则您的 ARM 或 DSP 将执行它们正在执行的任何操作、除非应用明确指示它们等待 EDMA 完成。 在所有其他情况下、ARM 将继续运行所有其他处于活动状态的应用。

    此致、
    Yordan