This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:安装 DVSDK ISO 映像后、它"#39"未显示 bin 文件夹? 如何在没有 mksdboot.sh 文件的情况下创建 SD 卡?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654418/linux-dm3730-after-installing-dvsdk-iso-image-it-s-not-showing-bin-folder-how-to-create-sd-card-without-mksdboot-sh-file

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

你(们)好

我在 Ubuntu 中下载并安装了 DVSDK v4.03.00.06版本的最新版本、但 bin Folder & mksdboot.sh 文件未创建如何在 DVSDK 中运行安装的 mksdboot 脚本、如下所示

sudo ${DVSDK}/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdc --SDK ${DVSDK}--------------- >(没有显示的路径意味着没有文件)、

我安装在 Ubuntu 10.04 LTS 操作系统中。

谢谢你

此致、

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    请提供以下控制台输出进行分析:

    host$ uname -a
    host$./dvsdk_dm3730-evm_04_03_00_06_setuplinux

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我随附了建议命令、请检查并提供相关内容

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    单击"yes"按钮、并提供日志的下一部分、直到成功安装 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我拍摄了打印屏幕下面的一些照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    请提供以下命令的输出:

    主机$ls -al /home/ubuntu/ti-dvsdk_dm3730-evm_04_03_00_06

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、
    很抱歉、特定 DVSDK-4.03未完全安装或损坏、我再次下载并安装了它正在工作并生成 bin 文件的 DVSDK-4.03版本、
    但在这种情况下、也会显示 gcc not found (未找到 gcc)。
    如何在 rootfs/bin/gcc 中构建本机 gcc 或任何 gcc bin 文件 wecan add 文件、它将起作用。
    编译本机 gcc 编译器的位置(Linaro)
    能不能给我一些建议
    谢谢您、
    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    DM37x SDK 仅支持 GCC 交叉编译器。 可从 SDK/Linux-Devkit/文件夹中获取。

    下面的 e2e 线程讨论了本机编译器和交叉编译器(已提供建议)、无需再添加任何内容。

    e2e.ti.com/.../653251



    此致、
    帕维尔