This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA77P:J6Plus PGOOD 实现

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667614/dra77p-j6plus-pgood-implementation

器件型号:DRA77P
主题中讨论的其他器件:TPS65217

尊敬的支持团队:

我谨根据客户的问题向您寻求支持;他在 LP87565和 TPS65217系统上、正在考虑利用 PGOOD (对于相应的电源轨、使用其中一个或两个电源轨)来提供电压监控。 问题:

-参阅 J6plus 的 EVM、为什么在 EVM 上仅监控 VDD_MPU? 正确的 J6plus 操作并涵盖所有情况是否足够?

-您是否建议将 PGOOD ORing 作为上述两个 PMIC? 建议采用哪种配置?


谢谢

此致

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    使用电源正常始终是一个好做法。

    请注意、EVM 不是要盲目遵循的参考设计。 它更像是一种设计、如果设计符合他的需求、就可以从中获得好的想法。

    此致、

    STAN