This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:温度传感器寄存器中断处理

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654732/66ak2h14-temperature-sensor-register-interrupt-handling

器件型号:66AK2H14

您好!

电源管理文档(sprabx9c)中介绍了66AK2H14的片上温度传感器的寄存器详细信息。

但我无法获取有关其中断处理的任何信息。 请告诉我在哪里可以获得这些信息。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您询问的是 SmartReflex 中的中断、对吧? 该中断记录在66AK2H14数据手册中的表6-23系统事件映射- ARM CorePac 中断(第10部分、共12部分)中。 KeyStone II 器件的 ARM CorePac 用户指南: www.ti.com/.../spruhj4.pdf 中介绍了 ARM 内核包中断控制器

    您还可以参阅以下链接中提供的66AK2H14 GEL 文件、了解有关如何访问温度传感器寄存器的信息。

    e2e.ti.com/.../620720

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您提供相关信息。

    但我想知道如何处理 SR_0_SR_TEMPSENSOR 和 SR_1_SR_TEMPSENSOR SmartReflex 温度阈值交叉中断。 请告诉我这些信息在哪里被提及。

    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这尚未记录在案。 我找不到任何有关它的用户指南。
    请参阅此主题(来自 Tom 的答案):
    e2e.ti.com/.../2404686

    此致、
    Yordan