This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:不支持 GC320多源组合

Guru**** 2962740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662437/linux-am5728-gc320-multisource-compositing-not-supported

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我需要将2个从 AM5728上的2个不同 VIP 端口捕获的 DMABUF 复合数据。 我使用 ti-gc320-tests git 存储库和 Vivante GC320 PDF 文档作为示例。

到目前为止、我可以将 VIP 的 DMABUF 馈送到 GC320、并成功执行像素格式转换、缩放和旋转等操作。 我现在需要做的是合成。

具体而言、我正在研究中的示例代码:

TI-gc320-test/tests/src/test/hal/common/UnitTest/units/gal2d/MultiSourceBlitRotation/101/101.c 

当我在我的现有测试应用程序中实施此代码时、当我调用 gco2D_MultiSourceBlit 时、我始终会收到错误"gcvSTATUS_not _supported"。 以下是我的测试应用中的函数:

/**
* gc320 renderCompositeFrames()
*用途:执行一个渲染周期来组合2个输入 rame
*
*@param inputBuffer1 - DMABUF 类型输入缓冲
器*@param DMABUF 类型输入缓冲器
*
*@return inputer2 - return bool succeed 或 failure
*/
gpdomabol Gc320:* dCompositef bufferbumpuedBuffer2 ******

gceSTATUS 状态;

//目标矩形
gcsRECT targetRect;
gcsRECT sourceVLRect;
gcsRECT sourceIRRect;

//目标矩形
targetRect.Left = 0;
targetRect.top = 0;
targetRect.right = frame_width;//这些会影响输出图像(目标矩形)
targetRect.bottom = frame_height;//这些会影响输出图像(目标矩形)

// VL Source Rectangle
sourceVLRect.left = 0;
sourceVLRect.top = 0;
sourceVLRect.right = frame_width;//这些会影响输入图像(源矩形)
sourceVLRect.bottom = frame_height;//这些会影响输入图像(源矩形)

// IR 源矩形
sourceIRRect.left = 0;
sourceIRRect.top = 0;
sourceIRRect.right = frame_width;//这些会影响输入图像(源矩形)
sourceIRRect.bottom = frame_height;//这些会影响输入图像(源矩形)

//为 VL 设置底层缓冲区
void *VLDataPtr = OMA_BO_MAP (inputBuffer1->bo[0]);// mmap the DMABUF
configureYuvSourceSurfaceForVL (VLDataPtr);

//为 IR 设置底层缓冲区
void * IRDataPtr = OMA_BO_MAP (inputBuffer2->bo[0]);// mmap the DMABUF
configureYvSourceSurfaceForIR (IRDataPtr);

//用灰色清除目标温度
gcmONERROR (Gal2DCleanSurface (m_Hal、m_TempDstSurf、color_ARGB8 (0x00、0x80、0x80、 0x80)));

// VL 的索引1和 IR 的索引2

////////////////////////////////////////// VL //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gcmONERROR (gco2D_SetCurrentSourceIndex (m_Engine2d、0));

gcmONERROR (gco2D_SetGenericSource (
M_Engine2d、
(gctuint32_ptr)&m_VLSrcVirtAddr、1、
(gctuint32_ptr)&m_VLSrcStride、1、
GcvLINEAR、
M_VLSrcFormat、
gcvSURF_0_degree,
(gctuint32)inputBuffer1->width,
(gctuint32)inputBuffer1->height);

gcmONERROR (gcode_SetSource (m_Engine2d、&sourceVLRect));

gcmONERROR (gco2D_SetROP (m_Engine2d、0xCC、0xCC));

//禁用镜像
gcmONERROR (gco2D_SetBitBlitMirror (m_Engine2d、gcvFALSE、gcvFALSE));

////////////////////////////////////////// IR////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gcmONERROR (gco2D_SetCurrentSourceIndex (m_Engine2d、1));

gcmONERROR (gco2D_SetGenericSource (
M_Engine2d、
(gctuint32_ptr)&m_IRSrcVirtAddr、1、
(gctuint32_ptr)&m_IRSrcStride、1、
GcvLINEAR、
M_IRSrcFormat、
gcvSURF_0_degree,
(gctuint32)inputBuffer2->width,
(gctuint32)inputBuffer2->height);

gcmONERROR (gco2D_SetSource (m_Engine2d、&sourceIRRect));

gcmONERROR (gco2D_SetROP (m_Engine2d、0xCC、0xCC));

//禁用镜像
gcmONERROR (gco2D_SetBitBlitMirror (m_Engine2d、gcvFALSE、gcvFALSE));

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//禁用镜像
gcmONERROR (gco2D_SetBitBlitMirror (m_Engine2d、gcvFALSE、gcvFALSE));

gcmONERROR (gco2D_SetClipping (m_Engine2d、&targetRect));

gcmONERROR (gco2D_SetGenericTarget (
M_Engine2d、
(gctuint32_ptr)&m_TempDstPhysAddr、1、
(gctuint32_ptr)&m_TempDstStride、1、
GcvLINEAR、
M_TempDstFormat、
gcvSURF_0_degree,
M_TempDstWidth、
M_TempDstHeight);

gcmONERROR (gco2D_MultiSourceBlit (m_Engine2d、0xF、&targetRect、1));

//禁用镜像
gcmONERROR (gco2D_SetBitBlitMirror (m_Engine2d、gcvFALSE、gcvFALSE));

gcmONERROR (gcode_Flush (m_Engine2d));

/*绘制结果以显示曲面。 *
gcmONERROR (gco2D_SetGenericSource (
M_Engine2d、
(gctuint32_ptr)&m_TempDstPhysAddr、1、
(gctuint32_ptr)&m_TempDstStride、1、
GcvLINEAR、
M_TempDstFormat、
gcvSURF_0_degree,
M_TempDstWidth、
M_TempDstHeight);

gcmONERROR (gcode_SetSource (m_Engine2d、&targetRect));

gcmONERROR (gco2D_SetGenericTarget (
M_Engine2d、
(gctuint32_ptr)&m_TempDstPhysAddr、1、
(gctuint32_ptr)&m_TempDstStride、1、
GcvLINEAR、
M_TempDstFormat、
gcvSURF_0_degree,
M_TempDstWidth、
M_TempDstHeight);

gcmONERROR (gco2D_SetStretchRectFactors (
M_Engine2d、
目标矩形(&T)、
目标矩形(&T)
));

gcmONERROR (gcod2D_StretchBlit (
M_Engine2d、
1、
目标矩形(&T)、
0xCC、0xCC、
M_DstFormat
));

gcmONERROR (gcode_Flush (m_Engine2d));

gcmONERROR (gcHAL_commit (m_hal、gcvTRUE));

返回 gcvTRUE;

OnError:
fprintf (stderr、"%s"(%d)失败:%s\n"、__function__、__line__、gcos_DebugStatus2Name (status);
返回 gcvFALSE;

} 

是否不支持多源代码点蚀? 如果是、上面的代码有什么问题? 感谢您的支持。

该文档指出:

Linux 内核版本:

uname -r
4.4.41 

gal 版本:

GC320 IRQ:304
Galcore 版本5.0.11.33433 

GC320 IRQ: 304

[318156.999191] Galcore version 5.0.11.33433
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将进行检查。 当我为您提供一些答案时、我们将返回到这里。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Margarita、

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    我将深入探讨这个问题、然后返回。 我的回复可能会有一些延迟。

    此致、
    Manisha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    您对此问题是否有任何发现?

    谢谢、

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快就尝试在我的末尾创建示例应用程序、发现了与您遇到的相同的故障。 我希望在下周末得到正确答案、了解它的用法是否不正确、API 是否不受支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我确认,AM57x 处理器上的 GC320 IP 支持 gcode_MultiSourceBlit() API。 您可以参考此示例代码并在 EVM 上运行。

    我看到您将此函数调用的第二个参数设置为0xF - gcmONERROR (gcode_MultiSourceBlit (m_Engine2d、0xF、&targetRect、1));

    您可能需要将其设置为0x3。  它表示 SourceMask

    SourceMask 指示将在 blit 操作中使用的源。 将1设置为 n 位意味着将使用索引 n 的源、而将0设置为不会使用。

    要检查硬件是否支持特定功能,可以使用此 API gcoHAL_IsFeatureAvailable。 FIR 示例若要检查 是否支持 gcvFEATURE_2D_MULTI_SOURCE_BLT、您可以进行如下检查:

    if (gcoHAL_IsFeatureAvailable (m_hal、gcvFEATURE_2D_MULTI_SOURCE_BLT)= gcvTRUE){

     //一些 printf

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持。